Loading
Anwenderbericht | Lebensmittel und Getränke
Recent ActivityRecent Activity

Orion liefert führende Stretchfolienwickeltechnologie

Die halbautomatischen Stretchwickler der Orion Flex-Reihe nutzen die Steuerung von Rockwell Automation, um die Bedienerfreundlichkeit zu verbessern und Abfall zu reduzieren.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
automatisierte Stretchwickelmaschine für Zwiebeln

Zusammenfassung

Orion, eine Abteilung von Promach

Orion Packaging ist ein führender Anbieter von Schwerlast-Stretchwickeltechnologie für die Industrie. Das Unternehmen ist Teil von ProMach, einer Familie von führenden Marken für Verpackungs- und Verarbeitungsanlagen, die Hersteller in der Lebensmittel- und Getränk-, Pharma-, Haushalts- und Industriegüterindustrie bedienen. Orion ist Mitglied des Rockwell Automation PartnerNetwork™-Programms. Pat Pownall ist Director of Sales bei Orion Packaging.

Pat Pownall
Pat Pownall
Director of Sales, Orion Packaging
Kontakt:
Herausforderung
  • Verpacken von Produkten auf Paletten mit Stretchfolie bei gleichzeitiger Maximierung der Produktsicherheit und Minimierung des Materialverbrauchs und der Kosten
  • Beschaffung einer bedienerfreundlichen und einfach zu wartenden Maschine, die schnell geliefert werden kann

 

Lösung
  • Die Orion Flex-Reihe hochwertiger Stretchwickler nutzt das Steuerungssystem von Rockwell Automation, um sowohl die Lieferzeiten als auch die Bedienerfreundlichkeit zu verbessern.
Ergebnis
  • Gleichmäßige und wiederholbare Wickelleistung
  • Weniger Vorfälle mit zurückgesandten Waren, Umverpackung und erneuter Versendung
  • Maschine wird in den USA mit führenden Lieferzeiten gebaut

Herausforderung

Eine flexible Lösung für den Frachttransport

Auf dem heutigen globalen Markt legen Produkte oft einen weiten Weg vom Lager bis zum Verkaufsort zurück. Die Ware ist während des Transports vielen Gefahren ausgesetzt, wie Feuchtigkeit, unsachgemäßer Handhabung oder falscher Lagerung.

Um Schäden zu vermeiden, unitisieren die meisten Unternehmen ihre Produkte, indem sie diese auf Paletten platzieren und mit mehreren Schichten Kunststofffolie umwickeln. Stretchfolie, eine dünne Kunststofffolie, hält das Produkt durch Spannung an Ort und Stelle. Die Stretchfolie schützt die Produkte auch vor Staub, Wasser und anderen potenziellen Verunreinigungen. Und während mehrere Schichten Stretchfolie eine Palette mit Produkt besser schützen können (bis zu einem gewissen Punkt), treiben mehr Stretchfolie schnell die Versandkosten in die Höhe und erhöhen den Kunststoffabfall.

„Sendungen, die während des Transports beschädigt werden, werden an den Absender zurückgeschickt, wo sie neu palettiert, neu umwickelt und erneut versendet werden müssen“, sagt Pat Pownall, Director of Sales bei Orion Packaging. „Das kann zwischen USD 700 pro Palette und über USD 5000 pro Palette kosten.“

Da der Bedarf an dieser Lösung wuchs, benötigte Orion Packaging einen zuverlässigen und konsistenten Partner für das Steuerungssystem seiner Premium-Maschinenreihe. Das Unternehmen entschied sich, Rockwell Automation-Steuerungen in seine Flex-Reihe hochwertiger Stretchwickler zu integrieren.

Lösung

Effektive, wiederholbare Leistung

Um seinen Kunden zu helfen, den Verbrauch von Stretchfolie – dem mit Abstand teuersten Teil des Prozesses – zu kontrollieren, sind die Maschinen der Flex-Linie so konzipiert, dass sie Paletten mit Produkt schnell und effizient verpacken – und dabei so wenig Stretchfolie wie möglich verwenden:

  • Der S-Carriage InstaThread Pre-Stretch Film Carriage dehnt die Folie vor der Anwendung um bis zu 260 % vor. Dadurch wird die benötigte Folienmenge erheblich reduziert – was die Kosten senkt und den Abfall verringert.

  • Die Orion RevoLogic™-Technologie verwendet Zahnzähltechnologie und lastenhöhenmessende Fotozellen, um die genaue Anzahl von Wicklungen anzubringen, die zur Sicherung des Produkts erforderlich sind.

  • Das Steuerungssystem, das in Zusammenarbeit mit dem Rockwell Automation Configured Solutions Business (CSB) entwickelt wurde, verwendet eine Micro850®-SPS, einen PowerFlex® 525-Antrieb, ein PanelView™ 800-Grafikterminal und einen Stratix® Ethernet-Switch. Das Steuerungssystem ist bedienerfreundlich einzurichten, zu warten und zu reparieren. 

Das Ergebnis? Eine Premium-Produktreihe von Stretchwicklern, die sowohl für Bediener als auch für Wartungspersonal zuverlässig und bedienerfreundlich sind.

"Wenn wir der Flex-Palettenwickelmaschine sagen, dass sie drei Wicklungen oben und drei Wicklungen unten anbringen soll, dann bekommen Sie genau das: drei Wicklungen. Andere Technologien lesen eine 'Home'-Position, die drei Wicklungen plus einen Überschuss anbringen würde", erklärt Pat.

Diese Konsistenz gilt auch für die Vorstreckung. Laut Pat erledigt die Stretchwickelmaschine jedes Mal die gleiche Arbeit, wenn eine Palette zu ihr gebracht wird. Wenn Sie die Folie von Hand dehnen, erhalten Sie morgens vielleicht eine Vorstreckung von 40 %, und bis zum Nachmittag sind es nur noch etwa 20 %. Die maschinelle Dehnung ist effektiver und bietet mehr Konsistenz – sie liefert jedes Mal eine Vorstreckung von 260 %.

Ergebnis

Orion sorgt für Einsparungen und liefert sie schnell

Die Kunden von Orion sparen derzeit bis zu 15 % bei den Folienkosten dank der Orion Flex-Linie sowie anderer Stretchwickelmaschinen, die den Orion S-Carriage verwenden.

„Neben den Einsparungen bei der Stretchfolie erleben unsere Kunden auch Einsparungen bei der Arbeit“, sagt Pat. „Der Maschinenansatz ist effizient und wirkungsvoller. Mehr Paletten werden in der gleichen Zeit verpackt, und es gibt weniger Nacharbeit für den Bediener.“

Orion kann Maschinen schnell an Kunden aus seiner Einrichtung in Alexandria, Minnesota liefern. „Wir sind stolz darauf, die meisten Maschinen in zwei bis vier Wochen liefern zu können, je nach Saison“, sagt Pat. „Mit Rockwell Automation als Partner und Anbieter haben wir eine zuverlässige und konsistente Versorgung mit Komponenten und Teilen, auf die wir uns verlassen können“, sagt Pat. „Ihr Service- und Supportniveau ist führend, wenn wir einzigartige Projekte haben, die eine individuelle Programmierung oder Anwendungen erfordern.“

Veröffentlicht 5. September 2023

Themen: Lebensmittel und Getränke Sensoren und Schalter Bedienerschnittstelle (HMI) Speicherprogrammierbare Steuerungen
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Jetzt abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left Orion liefert führende Stretchfolienwickeltechnologie
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: