Loading
CASE STUDY | METALLE
Recent ActivityRecent Activity

ERP-System bietet dem Metallstempel-Unternehmen transformative Echtzeittransparenz und Rückverfolgbarkeit

Ein familiengeführtes Metallstanz- und Fertigungsunternehmen in der vierten Generation verzeichnet dank der Rückverfolgbarkeit und Echtzeittransparenz, die das Plex ERP-System bietet, transformierte Betriebsabläufe.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Metallwerkzeuge, die Funken schlagen
Logo von stanco

Das 1917 gegründete Unternehmen Stanco Metal Products ist ein familiengeführtes Unternehmen in der vierten Generation. Es bietet Metallstanzungen als Hauptgeschäft sowie Fertigungsdienstleistungen in einer seiner drei Einrichtungen in den USA an.

Keith McLane
IT Systems Analyst, Stanco Metal Products
Herausforderung
  • Veraltetes ERP-System bot keine Echtzeittransparenz und keine Echtzeitdaten
  • Ineffiziente Prozesse erforderten manuelle Planung und kurze Vorbereitungszeit für die Mitarbeiter
  • Unfähigkeit, Teile zu verfolgen und Rückverfolgbarkeit für Kunden bereitzustellen
Lösung
  • Plex ERP-System
Ergebnis
  • Verbesserte Planungsfunktionen, von Wochen bis hin zu Monaten im Voraus
  • Optimierte Prozesse in allen Abteilungen, einschließlich Produktion, Werkzeug und Form, Versand und Empfang und mehr
  • Kunden vollständige Rückverfolgbarkeit und Transparenz bereitgestellt

Herausforderung

Mangelnde Echtzeittransparenz und Rückverfolgbarkeit mit Legacy-ERP-System

Als Unternehmen mit über 100-jähriger Geschichte verließ sich Stanco Metal Products auf veraltete Systeme zur Verwaltung seiner Metallstanz- und Fertigungsprozesse. Ihr Legacy-ERP-System, das fast auf DOS basierte, schuf ein „Informationsloch“, wie Keith McLane, IT Systems Analyst bei Stanco, sagt.

Der Mangel an Echtzeittransparenz erschwerte es dem Unternehmen, Bestände zu verfolgen, Konten zu verwalten und Aufträge effizient zu planen. Der Prozess beinhaltete eine manuelle, papierbasierte Kommunikation, bei der das Büro physische Auftragsbücher an die Produktionsbereiche lieferte. Darüber hinaus hatte das Unternehmen keine zuverlässige Möglichkeit, Teile vom Produktionsprozess bis zur Lieferung zu verfolgen, was zu Ineffizienzen führte und die Fähigkeit zur Qualitätssicherung für Kunden einschränkte.

Lösung

Implementierung von Plex ERP für optimierte Abläufe

Um ihre Abläufe aus der Dunkelheit in eine moderne, datengesteuerte Umgebung zu bringen, implementierte Stanco Plex ERP-System. Mit dem neuen System erhielten sie Echtzeittransparenz in jeden Aspekt ihres Unternehmens, von Bestandsmanagement bis hin zu den Forderungen und Verbindlichkeiten.

Plex ermöglichte es ihren Produktionsteams, Zeitpläne in Echtzeit einzusehen, wodurch physische Arbeitsbücher überflüssig wurden. Werkzeug- und Stanzarbeiter konnten nun Monate im Voraus Jobs vorbereiten, was den Produktionsfluss verbesserte. Auch der Versand und der Wareneingang profitierten von der Echtzeittransparenz der Aufträge, was ihnen eine bessere Vorbereitung auf bevorstehende Lieferungen ermöglichte.

Ergebnis

Die Auswirkungen von Plex ERP-System auf Stanco waren tiefgreifend. Die Terminplanung, die früher nur zwei Wochen im Voraus möglich war, ermöglicht jetzt eine Produktionsplanung Monate im Voraus. Diese Änderung rationalisierte die Abläufe in allen Abteilungen, von der Produktion bis zum Versand, und stellte sicher, dass die Teams immer auf die bevorstehenden Aufträge vorbereitet waren.

Eine der transformativsten Funktionen von Plex ERP-System für Stanco waren die Rückverfolgbarkeitsfunktionen. Jedes produzierte Teil wird jetzt mit einer Seriennummer versehen, die durch den gesamten Produktionsprozess bis zum ursprünglichen Materialeingang zurückverfolgt werden kann. Dies ermöglichte die Rückverfolgbarkeit, die ihr vorheriges System nicht bieten konnte, und ermöglichte es ihnen, ihren Kunden vollständige Transparenz und Qualitätssicherung zu bieten.

Wie McLane sagt: „Die Prozesse sind viel einfacher geworden. Der nächste Schritt bei Stanco ist die Implementierung weiterer Module. Mit Plex ist man nie fertig. Es gibt immer etwas Neues hinzuzufügen.“

Veröffentlicht 25. September 2024

Themen: Accelerate Digital Transformation Metallindustrie Plex ERP
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Anwenderberichte
  5. Chevron LeftChevron Left ERP-System bietet dem Metallstempel-Unternehmen transformative Echtzeittransparenz und Rückverfolgbarkeit
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: