Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
The Shyft Group ist der nordamerikanische Marktführer in der Herstellung, Montage und Aufrüstung von Spezialfahrzeugen für die gewerblichen, Einzelhandels- und Dienstleistungs-Spezialfahrzeugmärkte.
- Nachfrage nach elektronischen Fahrzeuglösungen für den gewerblichen Einsatz
- Beschleunigte Entwicklungs- und Produktionszeiträume
- Bedarf an einer Echtzeit-Plex Smart Manufacturing Platform™
- Vollständig elektrifiziertes Lieferfahrzeug in Industriequalität
- Rekordverdächtige zweiwöchige Plex Enterprise Resource Planning-Implementierung
Andy Anderson ist VP & CIO und Nicci Kew ist ERP Manager bei The Shyft Group – dem nordamerikanischen Marktführer für die Herstellung, Montage und Aufrüstung von Spezialfahrzeugen für den gewerblichen, Einzelhandels- und Dienstleistungssektor. Zu den Kunden gehören Unternehmen, die Pakete mit großen Lastwagen ausliefern.
Mit seiner Blue Arc™ EV-Marke steuert The Shyft Group die Nutzfahrzeugindustrie in eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen hat seine 50-jährige Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung maßgeschneiderter Nutzfahrzeugchassis und LKW-Aufbauten genutzt, um elektronische Fahrzeuglösungen für die letzte Meile zu entwickeln.
Herausforderung
Nachfrage der Industrie nach elektronischen Fahrzeugen für den gewerblichen Einsatz
„Die Industrie wollte auf elektronische Fahrzeuge für den gewerblichen Einsatz umsteigen, aber als wir nach einem Chassis suchten, das man für ein solches Fahrzeug braucht, war keines verfügbar“, erklärte Anderson. „Also haben wir unser eigenes Chassis von Grund auf neu gebaut, ebenso wie die Karosserie, und sind zu einem vollständigen OEM von elektronischen Lieferwagen geworden.“
Seit der Ankündigung ihrer Pläne im Jahr 2021, elektronische Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, hat The Shyft Group schnelle Entwicklungszeiträume mit der robusten Technik in Einklang gebracht, die für speziell gebaute Nutzfahrzeuge erforderlich ist.
Lösung
Plex beschleunigt die Markteinführung
Plex Enterprise Resource Planning hat The Shyft Group dabei unterstützt, Innovationen zu beschleunigen. Für ihre neueste Entwicklung, einen elektrischen Lieferwagen, benötigten sie vom Konzept bis zum funktionierenden Fahrzeug nur neun Monate. Die schnelle Plex-Implementierung trug dazu bei, das Tempo zu bestimmen.
„Plex kam ins Spiel, weil wir eine Lösung brauchten, bei der wir ein System in Echtzeit nutzen konnten und nicht alles in Tabellenkalkulationen und mit unterschiedlicher Kommunikation erledigen mussten“, so Kew. „Wir konnten unsere Plex-Umgebung in zwei Wochen erstellen, einschließlich Anbieterbestellungen, Preisgestaltung, Teileinformationen, Wareneingang und -belege, Kreditorenbuchhaltung und einigen Lagerinformationen.“
„Obwohl wir viel Erfahrung im Bau von Nutzfahrzeugen haben, wollten wir die Marke Blue Arc in Bezug auf die Geschwindigkeit, mit der wir die Prototypen in die Produktion bringen konnten, wie ein Startup behandeln“, so Anderson. „Die Plex-Technologie war das Rückgrat.“
Ergebnis
Nahtloser Übergang vom Prototyp zur Produktion
Anderson schreibt Plex die Optimierung des Übergangs von der Prototypenphase zur Produktion zu.
„Der Übergang wäre ohne Plex, das uns bei der Kontrolle der Prototypenphase und der Vorbereitung auf den Produktionszyklus, in dem wir uns heute befinden, unterstützt hat, nicht so reibungslos verlaufen“, erklärt Anderson.
Eine kundenorientierte Kultur, die auf Exzellenz ausgerichtet ist, war ebenfalls der Schlüssel zu diesem Erfolg.
„Wir hatten ein hoch engagiertes Team auf beiden Seiten, sowohl im System- als auch im Geschäftsbereich“, fügt Kew hinzu. „Um etwas so schnell umzusetzen, braucht man Menschen, die engagiert sind und sowohl die Produktanforderungen als auch das System verstehen und zusammenarbeiten, um die Ergebnisse zu erzielen, die wir gesehen haben.“
Vollständig elektrifiziertes Nutzfahrzeug
Die neuen Elektro-LKWs sollen Ende 2024 auf die Straße kommen, und ein bekanntes Lieferunternehmen hat bereits einen ersten Auftrag für 150 Fahrzeuge erteilt. Der Auftrag spiegelt ein gemeinsames Engagement wider, die Treibhausgasemissionen und die Luftverschmutzung durch die Einführung von Elektrofahrzeugen für den gewerblichen Einsatz zu reduzieren.
„Diese Fahrzeuge sind vollständig elektrifiziert und leichter, so dass Flotten mehr Pakete ausliefern können. Durch das geringere Gewicht haben diese Fahrzeuge eine längere Reichweite – über 220 Meilen – was perfekt für die Unternehmen ist, die die letzte Meile beliefern“, so Anderson. „Die Fahrer nehmen die Pakete auf, erledigen ihre Touren und bringen die LKWs zurück, um sie über Nacht aufzuladen.“
Erfahren Sie mehr darüber, wie The Shyft Group Plex genutzt hat, um bei der Elektrifizierung des Lieferfahrzeugsegments voranzukommen, und warum das Unternehmen den Plex Innovator Impact Award 2023 gewonnen hat.
Veröffentlicht 22. Januar 2025