„Sie benötigten Hilfe bei der Nutzung eines Antriebs, der Tests mit mehreren encoder-Eingängen durchführen konnte“, erklärt Jack. „Wir haben mit Rockwell Automation und Kendall Electric, einem distributor, den wir nutzen, zusammengearbeitet, um unserem Steuerungstechnik-Team zu helfen, eine Lösung zu entwickeln.“
Diese Lösung umfasst den PowerFlex® 755 Drive von Rockwell Automation, eine Compact GuardLogix® Steuerung und einen ENC1 encoder.
Steigerung der Effizienz bei gleichzeitiger Übererfüllung der Kundenerwartungen
„Wir haben die SPS-Steuerung verwendet, um die Rezepte für die Parameter jedes einzelnen motor-Antriebs zu generieren, die dann durch einen Barcode-Scan interpretiert werden“, sagt Jack. „So konnten wir jedes Mal, wenn ein bestimmter motor in das Testzentrum geladen wurde, Drehzahl, Drehmoment und lineares Profil überprüfen.“
Die Lösung von Eagle ermöglichte es dem Luft- und Raumfahrt-Kunde nicht nur, die obligatorischen Testkriterien zu erfüllen, sondern auch das Testsystem zu rationalisieren und zu optimieren.
„Die Nutzung eines gemeinsamen Drive ist viel effizienter als mehrere Drives. So konnten wir dort einige Energieeinsparungen erzielen“, erklärt Jack. „Aber letztendlich war es die Robustheit der Rockwell Automation Lösung und unsere Fähigkeit, die Anzahl der Lösungskomponenten zu minimieren, die den Kunde beeindruckt hat.“
Demonstration der Vorteile technologischer Fortschritte
Während Jack diesen Luft- und Raumfahrt-Kunde als einen frühen Anwender neuer Technologie beschreibt, stellt er fest, dass andere Kunden, unabhängig vom Sektor, etwas mehr Ermutigung und Verständnis benötigen.
„Ich denke, Kunden greifen manchmal auf das zurück, was sie kennen“, sagt er. „Unsere Aufgabe als integrator, zusammen mit Rockwell Automation als Anbieter, ist es, Kunden über das Wertversprechen einer Investition in Technologie aufzuklären, denn die langfristigen Ergebnisse der Anwendung neuerer Technologie übertreffen die Leistung der aktuellen Ausrüstung bei weitem.“
Zu diesen Bildungsbemühungen gehört auch die Demonstration neuer Technologien. Eagle ist zum Beispiel führend bei den Fortschritten im Automobilmarkt, einschließlich Batterie- und motor-Produktion für Elektrofahrzeuge. Deshalb bat Rockwell Automation Eagle, ein Prototyp-Lithium-Ionen-Batterie-Montage- und Testsystem für sein Electric Vehicle Innovation Center in San Jose, Kalifornien, zu entwickeln.
„Es ist eine fantastische Demonstration intelligenter Maschine-Technologien, die jetzt in unseren umfangreichen Portfolios verfügbar sind, darunter Robotik, Künstliche Intelligenz und AR“, sagt Jack. „Und wenn Kunden aus aller Welt zu Besuch kommen, sind sie sehr beeindruckt von Rockwell Automation und hoffentlich auch von Eagle.“