Seit mehr als 20 Jahren verlassen sich Kunden auf von CRG Automation kundenspezifisch entwickelte Systeme und Maschinen, um ihre Produkte zu verpacken. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat sich der OEM mit Sitz in Kentucky einen preisgekrönten Ruf als Innovator erworben und Auszeichnungen von TIME, Fast Company und Inc. Magazines erhalten.
- Mangel an Arbeit und Fachkräften
- Mitarbeitersicherheit
- Ausfallzeiten minimieren
- Produktion steigern
- Schnelle Umrüstungen
- Intuitive Schulung und Betrieb
- Weniger Ausfallzeiten
Seit mehr als 20 Jahren verlassen sich Kunden auf die maßgeschneiderten Systeme und Maschinen von CRG Automation zur Verpackung ihrer Produkte. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat sich der in Kentucky ansässige OEM einen preisgekrönten Ruf als Innovator erworben und Auszeichnungen von TIME, Fast Company und Inc. Magazines erhalten.
Als OEM-Mitglied des Rockwell Automation PartnerNetwork™ Programms hat CRG eine Reihe unserer neuesten Technologien in seine neueste kundenspezifische Automatisierungsmaschine integriert: den C-IMC Kartonierer. Kartonierer platzieren Produkte wie Zahnpasta oder Müllbeutel in die Einzelhandelskartons, die Kunden in den Regalen der Geschäfte finden.
Während der Montage entnehmen Kartonierer Produkte von den Produktionslinien, setzen sie in die von der Maschine geformten Kartons ein und falten, stecken oder kleben dann die Klappen zu. Diese Maschinen können auch etikettieren, scannen oder andere erforderliche Aufgaben ausführen, bevor die Kartons zur nächsten Station weitergeleitet werden, die in der Regel die Verpackung in Kartons ist.
„Wir bauen seit zwei Jahrzehnten Kartonierer. Wir sind bewährt und zuverlässig“, sagte James DeSmet, CEO von CRG Automation. „Unser neuer automatisierter Kartonierer vereint das Beste aus unserem Erbe mit moderner Technologie und Flexibilität. Entwickelt und gebaut von denselben Fachleuten, die auch für unsere anderen Innovationen verantwortlich sind, ist der C-IMC Kartonierer so konstruiert, dass er den heutigen industriellen Herausforderungen gerecht wird.“
Herausforderung
Arbeitskräftemangel und Maschinenstarre begrenzen die Verpackungsfähigkeiten
Wie viele Hersteller sehen sich auch die Kunden von CRG mit häufigem Personalwechsel und mangelnden technischen Fähigkeiten konfrontiert. Doch in den heutigen schnelllebigen Produktionsumgebungen haben sie nicht mehr Wochen oder Monate Zeit, um neue Mitarbeiter zu einer Schulung einzuarbeiten.
„Der Arbeitskräftemangel ist real. Es wird immer schwieriger, erfahrene Arbeit zu finden und zu halten“, erklärt DeSmet. „Was wir gehört haben, ist, dass die Kunden eine Maschine wollen, die einfach zu bedienen ist, leicht zu betreiben ist und eine integrierte Schulung und Fehlerbehebung bietet, damit Techniker selbst diagnostizieren oder selbst einstellen können.“
Mit einer immer unerfahreneren Arbeit ist auch die Maschinensicherheit von entscheidender Bedeutung. „Sicherheit ist immer die Nummer eins. Und wenn neue Arbeiter nicht eigensicher mit der Umgebung oder der spezifischen Maschinen vertraut sind“, so DeSmet, „dann ist es besonders wichtig, dass die Maschinen eigensicher sind.“
Schließlich müssen Verpackungskunden schnell auf sich ändernde Verbraucherpräferenzen für verschiedene Produktgrößen reagieren.
„Unternehmen wollen nicht mehrere verschiedene Maschinen kaufen, um ihre Verpackung zu machen“, erklärt Kevin Houk, OEM Account Leader, Rockwell Automation. „Sie wollen eine Maschine, die von Test- und Reisegrößenprodukten zu Familiengrößenprodukten mit minimaler Austauschzeit übergeht.“
Austauschzeiten für herkömmliche Kartonierer werden mechanisch angetrieben. Das bedeutet, dass die Bediener die Maschinen abschalten müssen, um Komponenten und Einstellungen manuell anzupassen, was dann zu Ausfallzeiten, Produktivitätsverlusten und weniger Output führt.
Lösung
Eigensicher und flexibel
Der Kartonierer ist auch so konstruiert, dass er automatisierte Umrüstungen mit nur einem Knopfdruck ermöglicht. Mit den vorinstallierten Kartonierer-Rezepten der Maschine und ArmorKinetix® Distributed Servo Drives sind Austauschzeiten schnell, präzise und problemlos. Der C-IMC Kartonierer verarbeitet verschiedene rechteckige Kartongrößen.
„Jetzt kann die Maschine auf Knopfdruck sich selbst umrüsten oder den Operator zu den spezifischen Einstellrädern oder Anpassungen führen, die vorgenommen werden müssen“, sagte DeSmet. „Lange Einrichtungszeiten gehören der Vergangenheit an, was unseren Kunden hilft, die Produktivität und die Produktion zu steigern.“
Eigensicher, flexibel und einfach zu bedienen, legt der C-IMC Kartonierer auch großen Wert auf die Sicherheit jedes Operators mit CompactLogix™ Sicherheitssteuerung, um eine sichere und produktive Umgebung zu gewährleisten.
Ergebnis
Generiert und kontextualisiert aussagekräftige Informationen
Die Maschine ist ideal für die Produktion im mittleren Bereich und kann etwa 60 Kartons pro Minute verarbeiten.
„Der C-IMC Kartonierer ist wirklich eine intelligente Maschine, die eine große Menge an Echtzeitdaten generiert“, sagte Houk. „Mit FactoryTalk® Optix™ können Kunden Daten kontextualisieren und in aussagekräftige Informationen umwandeln.
Optix ist anders, weil es eine breite Palette von Bereitstellungsoptionen bietet. Der Betrieb von Optix auf einer PC-basierten Maschine bietet Kunden zusätzliche Anwendungs- und IIoT-Möglichkeiten, einschließlich der Fähigkeit, Analyse direkt an der Maschine durchzuführen“, fuhr Houk fort. „Je nachdem, wie datenbereit sie sind, können sie dann in die Cloud portieren, sich verbinden und mit anderen Maschinen oder Einrichtungen vergleichen sowie Informationen aus Manufacturing Execution Systems teilen und darauf zugreifen.“
Die Plattform bietet außerdem eine sichere Remote-Konnektivität über FactoryTalk® Remote Access™, sodass CRG Kunden unterstützen und betreuen und sie sogar proaktiv auf potenzielle Probleme hinweisen kann.
„Der C-IMC Kartonierer ist darauf ausgelegt, den Betrieb zu informieren, zu verbessern und zu optimieren“, sagte DeSmet. „Er wurde entwickelt, um bestehende Produktionslinien zu ergänzen und zu verbessern und gleichzeitig unsere Kunden in die Lage zu versetzen, in ihren Märkten zu gedeihen und zu wachsen.“
Veröffentlicht 18. Januar 2024