Ultra Tool & Manufacturing mit Sitz in Wisconsin ist ein privat geführter Hersteller, der sich auf Qualität und Wiederholbarkeit von Metallteilen und Werkzeugformen vom Design bis zur Produktion spezialisiert hat. Ultra Tool & Manufacturing ist auf Stanz- und Fertigungsteile spezialisiert und produziert Präzisionsmetallkomponenten für die Freizeitfahrzeug-, Automobil-, Elektro-, Garten- und Landschaftsbau-, Kleinmotoren- und Verteidigungsindustrie. Mit etwas mehr als 100 Mitarbeitern feiert Ultra im Jahr 2023 sein 54-jähriges Bestehen.
- Bessere Steuerung der Fertigungsbereichsleistung
- USD 48.000,00 jährliche Einsparungen durch Automatisierung der Produktionsaufzeichnung und Etikettenerstellung
- USD 80.000,00 jährliche Einsparungen durch kürzere Arbeitsvorbereitungszeit im Arbeitszentrum
- 243 Stunden manuelle Arbeit jährlich eingespart
Eifer für Geschäftswachstum
Mit einem bescheidenen Anfang im Jahr 1969 als Werkzeug- und Formenbauwerkstatt in Milwaukee,Ultra Tool & Manufacturinghat sich um zusätzliche Dienstleistungen wie Metallstanzung, Werkzeugkonstruktion und Metallverarbeitung erweitert. Ihr erstklassiger Betrieb hat seinen Hauptsitz in Germantown, WI. Obwohl sie in einer kleineren Stadt ansässig sind, betreibt Ultra einen Betrieb im größeren Maßstab. Sie bieten ihren Kunden seit über 50 Jahren hervorragende Qualität und Service und sind auch heute noch erfolgreich.
Dieser Eifer für Geschäftswachstum ist der Grund, warum Ultra nationale Anerkennung erlangt hat – die Führungskräfte des Unternehmens hatten nie Angst davor, neue Technologien zu nutzen. Eine neue Einrichtung, die 2015 ihre Türen öffnete, ermöglichte den Einsatz größerer Pressen und erweiterte die Fähigkeiten, einschließlich der Implementierung der Plex Cloud Manufacturing Software. Im Laufe der Jahre hat Plex Ultra dabei geholfen, Qualität, Prozesse und Reaktionsfähigkeit zu verbessern. Seit dieser Implementierung hat Ultra einen neuen Bedarf für sein wachsendes Geschäft erkannt: die Fähigkeit, die Leistung im Fertigungsbereich besser zu steuern.
Verbesserung der Leistung im Fertigungsbereich
Wenn ein Unternehmen Millionen von Teilen pro Jahr herstellt, ist die Möglichkeit, den Überblick zu behalten und Transparenz zu schaffen, eine wichtige Fähigkeit. Ultra erkannte, dass der Mangel an Automatisierung und Einblicken in die Daten auf einer detaillierten Ebene viel Raum für Unklarheiten ließ – und mit Unklarheiten kommen Kosten. Für Ultra bedeuteten diese Kosten Zehntausende von USD an manueller Arbeit für die Einrichtung und mehr als 240 zusätzliche Betriebsstunden pro Jahr.
Bei der Suche nach ihrer Fertigungsbereich-Automatisierungslösung identifizierte Ultra eine Reihe von Problemen, die sie hofften, lösen zu können. Insgesamt fehlte es an Transparenz im Fertigungsbereich. Die mangelnde Einsicht in den Fertigungsbereich führte zu einem Dominoeffekt weiterer Probleme: Ultra hatte keine Möglichkeit, die Maschinenraten zu kennen, was sie sein sollten oder warum ein Bediener die Raterwartungen nicht erfüllte. Einige Probleme, wie das Vergessen eines Bedieners, sich in die Produktion ein- oder auszuloggen, ließen sich auf manuellen Fehler zurückführen.
Automatisierung von Aufgaben und Workflows
Plex MES Automatisierung und Orchestrierung (A&O) – ein leistungsstarkes Low-Code-Toolset, das Plex MES mit dem edge im Fertigungsbereich verbindet und die Automatisierung von Aufgaben und die Orchestrierung von Workflows ermöglicht, um menschliche Fehler und manuelle Überwachung zu vermeiden – bot Ultra die gesuchten Lösungen. Seit der Implementierung des Systems im Juni 2021 hat Ultra eine Vielzahl positiver Veränderungen erlebt, wie z. B. eine bessere Transparenz der Produktion und der Nachverfolgungsdaten.
Nachdem Ultra mit nur einer Stanzpresse begonnen hatte, wurden im Laufe eines Jahres neun weitere Stanzpressen hinzugefügt und die Steuerungen an alten oder veralteten Maschinen aufgerüstet. Die Implementierung ging über die Maschinen hinaus und umfasste Schulungen oder Nachschulungen der Bediener, wie sie das System am besten nutzen können. Dies war ein entscheidender Schritt für Ultra, da die Bediener oft von Maschine zu Maschine wechseln. Ein großer Übergang für Ultra, die Implementierung verlief reibungslos, da sie den Prozess in überschaubare Teile aufteilten.
Gewonnene Transparenz
Die gewonnene Transparenz war für Ultra von unschätzbarem Wert, da sie sowohl Geld als auch Zeit sparte. Ein Beweis für den unmittelbaren Nutzen dieser Implementierung: Ultra sparte im ersten Jahr USD 48.000,00 an Produktionsproduktivität. Andrew Loescher, Spezialist für industrielle Automatisierung bei Ultra, spricht über die Begeisterung über solche Einsparungen: „Einer meiner Hauptschwerpunkte war es sofort herauszufinden, was wir wirklich sparen, wenn wir die Automatisierung der Produktionsaufzeichnung und der Etikettenerstellung umsetzen. Nur bei diesen beiden Dingen allein haben wir rund USD 48.000,00 an jährlichen Einsparungen erzielt, was das Produkt im Grunde genommen leicht bezahlt hat.“
Darüber hinaus verbrachte Ultra vor der Migration auf das neue System 64 Stunden an manueller Einrichtungszeit zusätzlich zu den typischen Einrichtungszeiten. Plex bietet den Managern von Ultra jetzt die Tools, die sie mit Tracking, Alarmierung und der Nutzung von benutzerdefinierten Bildschirmen benötigen, die die Einrichtungszeiten sichtbar anzeigen. Unter Berücksichtigung aller Maschinen, die mit dem System automatisiert werden, belaufen sich die jährlichen Einsparungen durch die Beseitigung dieser nicht wertschöpfenden zusätzlichen Einrichtung auf USD 80.000,00.
Nächste Schritte
Die aktuelle Implementierung von Ultra ist nur die erste Phase. Während sie weiter voranschreiten, ist der Plan, weitere Bereiche des Unternehmens zu automatisieren. Die erhöhte Transparenz hat zu besseren Entscheidungen geführt, und das Unternehmen glaubt, dass noch weitere Vorteile auf dem Weg sind. Die neu gewonnene Transparenz hat Ultra dazu inspiriert, andere Systeme im Unternehmen zu aktualisieren, da sie weiterhin Prozesse optimieren und ihre Teams über alle Abteilungen hinweg vereinheitlichen.
Veröffentlicht 7. Februar 2024