Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Was Sie über Learning Logix wissen müssen

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue und bestehende Funktionen, die in den programmierbaren Logix-Automatisierungssteuerungen verfügbar sind.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Visualisierung eines Gehirns über einem Tablet in den Händen eines Mannes

Wir alle wissen, dass die Geschwindigkeit, mit der sich die Technologie entwickelt, atemberaubend ist.

Sie haben sicher schon gehört, dass sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit von computer alle 18 Monate verdoppelt. Die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit eines solchen exponentiellen Wachstums setzt uns unter enormen Druck, Schritt zu halten.

Die Welt von Logix ist nicht anders. Und wenn wir von Logix sprechen, meinen wir speicherprogrammierbare Steuerungen und die Logix Plattform Produktreihe, die aus diesen Steuerungssystemen und ihren Komponenten besteht.

Diese Systeme verwenden einen gemeinsamen Steuerungskern mit einer gemeinsamen Entwicklungsumgebung, um eine hohe Leistung in einer bedienerfreundlichen Plattform zu bieten. Sie ermöglichen eine enge Integration zwischen der Programmiersoftware, der Steuerung und den E/A-Modulen, um die Entwicklungszeit, die Kosten bei der Inbetriebnahme und im normalen Betrieb zu reduzieren.

Diese Systeme ermöglichen auch die Durchführung von Standard- und Sicherheitssteuerung im selben Chassis. Sie bieten eine höhere Leistung, Kapazität, Produktivität und Sicherheit, um die wachsenden Anforderungen intelligenter Maschinen und Ausrüstungen für die Fertigung zu erfüllen.

Unsere Allen-Bradley Logix Produktreihe ist mit den technologischen Sprints, die überall um uns herum stattfinden, bestens vertraut. Die Nachfrage, mit allen Fortschritten in Logix und Steuerungssystemen Schritt zu halten und ein klares Verständnis dafür zu haben, was diese Veränderungen bedeuten, kann manchmal überwältigend sein!

Um Sie dabei zu unterstützen, haben wir den Podcast The Logix Learning Series entwickelt.

Was kann The Logix Learning Series für Sie tun? Sind Sie Vertriebsmitarbeiter, distributor, Endanwender oder jemand, der einfach mehr über Best Practices bei der Verwendung von Logix programmierbaren Automatisierungssteuerungen erfahren möchte? Diese 12-teilige Serie beantwortet eine Vielzahl von Fragen und bietet einen großartigen Überblick über Dinge, von denen Sie nicht einmal wussten, dass Sie sie vergessen haben.

In unserer Pilotfolge lernen Sie unsere Moderatoren kennen und erhalten eine Liste der zu behandelnden Themen. Sie erfahren, welche Arten von Informationen behandelt werden und welche Vorteile Sie als regelmäßiger Hörer der Serie haben. Die anderen Themen der Serie, die wir erkunden, sind:

  • Requested Packet Interval oder RPI: Wissen Sie, wie Sie Ihr RPI konfigurieren? Ist ein schnelleres RPI besser? Welche Vorteile hat eine korrekte Konfiguration?
  • Speicherzuweisung, Tags und Datentypen: Welche Richtlinien gelten für die Verwendung von Datentypen? Wo konfigurieren Sie Datentypen? Wie wirkt sich die richtige Konfiguration auf Abtastzeit und Speicher aus? Erfahren Sie die Antworten und wie Sie davon profitieren, wenn Sie wissen, wie Sie Ihren Speicher richtig konfigurieren.
  • Programme, Tasks und Prioritäten: Welche verschiedenen Task-Typen gibt es, was bewirken sie und wann sollten Sie sie verwenden? Wie können Sie die Ausführungszeit überwachen? Worin unterscheidet sich die eingebettete Webseite auf neuen großen Steuerungen vom Task-Monitor-Tool?
  • System Overhead Time Slice (SOTS) und andere Auswirkungen auf die Kommunikation: Wissen Sie, was SOTS ist und wie Sie es konfigurieren? Wie wirkt sich SOTS auf die CPU-Auslastung aus?
  • Redundanz: Was bedeutet Redundanz wirklich? Benötigen Sie mehr Hardware und wenn ja, wie viel? Gibt es verschiedene Redundanzstufen? Benötigen Sie zusätzliche Programmierung?
  • UDTs und AOIs: Was ist modulare Programmierung und warum sollten Sie sie verwenden? Wie richten Sie eine benutzerdefinierte Datentypstruktur (UDT) ein, um Ihr Programm zu optimieren? Was können Sie mit einem Add-On-Befehl (AOI) machen? Haben AOIs Einschränkungen?
  • Programmparameter: Was sind Programmparameter und wie unterscheiden sie sich von Steuerungsbereichs-Tags? Ist ein alias dasselbe wie das Einrichten einer parameter Verbindung?
  • Bibliotheksverwaltung: Logical Organizer und Partial Import Online (PIO): Worin unterscheiden sich Logical Organizer und Controller Organizer? Ist der Logical Organizer besser? Welche Vorteile bietet die Verwendung von PIO und unterstützt es die modulare Programmierung?
  • Vergleichs- und Zusammenführungstool: Was können Sie mit dem Vergleichs- und Zusammenführungstool tun? Was bedeuten die Farben und Symbole? Wie kann ich auf das Tool zugreifen?

Veröffentlicht 9. Mai 2017


Julie Robinson
Julie Robinson
Marketing Manager - Logix, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfehlungen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Was Sie über Learning Logix wissen müssen
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: