Loading
Blog | Öl und Gas
Recent ActivityRecent Activity

Der MTP-Standard ist die Zukunft

MTP-Standard (Module Type Package): Eine neue Möglichkeit, Module auf Ihrem FPSO-Schiff zu verbinden, die Ihnen Geld und Zeit spart und mehr Flexibilität über den gesamten Lebenszyklus hinweg ermöglicht

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
FPSO-Schiff, Draufsicht von der Seite, mitten im Ozean mit Schlepper und Schleppschiff

Die Instandhaltung eines FPSO-Schiffs über seinen gesamten Lebenszyklus ist keine leichte Aufgabe. Die derzeitigen Prozesse, die erforderlich sind, um es auf dem neuesten Stand zu halten und effizient zu betreiben, sind zeitaufwändig, teuer und einschränkend. Mit Hilfe von modularer Automatisierung scheint jedoch eine vielversprechende Zukunft bevorzustehen.

Der MTP-Standard ist eine junge Idee im Vergleich zu den bisherigen Prozessen in der Öl und Gas-Industrie. Es handelt sich um einen Modultyp-Paket-Standard, der Eigentümern und Betreibern erhebliche Kosten spart und die Schulungszeit verkürzt. Dieser Standard erleichtert auch die Aktualisierung der Systemausstattung einer FPSO.

MTP-Standard: Wie und warum?

Modulare Automatisierung hat in anderen Branchen für reibungslose Konnektivität und Produktionsverbesserungen gesorgt. Während der Pandemie wurde sie von Pharmaunternehmen zur Unterstützung der Impfstoffherstellung eingesetzt. Nun soll sie hoffentlich auch der Öl und Gas-Industrie zu mehr Effizienz verhelfen.

FPSOs enthalten viele Module, die den gesamten Prozess auf einem Schiff ausmachen. Es kann jedoch schwierig sein, all diese Module auf dem neuesten Stand und synchron zu halten. Wenn Module mit einem Standard im Hinterkopf entwickelt werden, ermöglicht ihre Verbindung mit anderen den Eigentümern und Betreibern eine viel einfachere Integration und Steuerung. Das Ergebnis ist ein integrierteres und effizienteres Automatisierungssystem. MTP reduziert den Bedarf an kundenspezifischer Integration, sodass Eigentümer und Betreiber mehrere Anbieter auswählen und so mehr Flexibilität schaffen können.

Was MTP für Sie tun kann

Ein MTP-Standard verspricht viele positive Ergebnisse. Das erste ist eine erhebliche Kosteneinsparung. Die aktuellen Aktualisierungsprozesse sind für Eigentümer und Betreiber kostspielig. Bei der Umstellung auf einen Industriestandard werden sie eine deutliche Steigerung der Einsparungen bei den gesamten Wartungskosten und den Investitionsausgaben feststellen.

Langlebigkeit ist ebenfalls ein Vorteil dieses Standards. Die Aktualisierung der Automatisierungsinhalte an Bord ist der Weg, um ein Schiff reibungslos in Betrieb zu halten, und MTP wird dies erleichtern. Die Betreiber werden in der Lage sein, Updates durchzuführen, wenn die Technologie altert und wächst, während sie gleichzeitig die Schnittstelle wiederverwenden können. Dies führt auch zu weniger Schulung für die Schiffsbetreiber.

Vereinfachung und Adressierung der Bedürfnisse eines Schiffs

Proprietäre Modulpakete erfordern oft, dass Schiffsbetreiber bei einem Automatisierungsanbieter bleiben. Während dies für einige Betreiber keine Probleme darstellt, könnten andere Schwierigkeiten haben, wenn sie sich für die Integration neuer Anbieterlösungen entscheiden. Dies erfordert qualifizierte Arbeit, in der Regel einen Ingenieur, der mit beiden Systemen vertraut ist, und kann kostspielig sein. Ein standardisierter Ansatz wie MTP ermöglicht es Endkunden, die besten Lösungen für ihre Bedürfnisse zu schaffen, selbst mit bereits vorhandenen Automatisierungsinhalten.

Wie geht es in Zukunft weiter?

Die Einführung von MTP durch die Öl und Gas-Industrie steht kurz bevor, doch es dauert wirklich lange, bis sich ein branchenweiter Standard etabliert hat. Durch die gemeinsame Anstrengung von NAMUR, Branchenanbietern und OEM-Partnern könnte MTP bereits 2023 fertiggestellt werden. Proprietäre Systeme sind bei FPSO-Betreibern die Norm, und Anbieter sehen sich mit der potenziellen Bedrohung durch einen Automatisierungsstandard konfrontiert, der die Gewinnspannen gefährden könnte. Die Vorteile, die ein Standard mit sich bringt, gehen jedoch nicht verloren, und die schrittweise Einführung wird der Branche insgesamt zugutekommen.

Wie wir wissen, erfordert die Entwicklung des MTP-Standards praktische Beteiligung. OEM-Anbieter haben hart daran gearbeitet, „Plug-and-Play“-Tests durchzuführen, bei denen Module zu einem Hauptsystem verbunden werden. Diese Tests waren erfolgreich und werden bald beweisen, dass jeder Automatisierungsanbieter alle OEM-Module an Bord steuern kann, unabhängig vom Inhalt des Automatisierungsanbieters.

Viele Menschen erkennen erst jetzt die Möglichkeiten, die der MTP-Standard bietet. Die Einführung wird den Betreibern zugutekommen und die Gesamtbetriebskosten senken, was eine vielversprechende Zukunft für die Öl und Gas-Industrie schafft.

Wer arbeitet an modularer Automatisierung auf einem FPSO-Schiff? Schauen Sie sich unser vernetztes Schiff an und überzeugen Sie sich selbst.

Veröffentlicht 10. März 2023

Themen: Öl und Gas

Pal Roach
Pal Roach
Senior Principal Industry Consultant, Oil & Gas, Rockwell Automation
Pal leverages a wealth of domain expertise in oil & gas processes, operational production, and project engineering methodologies to solve customer problems and create a competitive advantage, while guiding customers along their digital transformation journeys.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Der MTP-Standard ist die Zukunft
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: