Loading
Blog | Management Perspectives
Recent ActivityRecent Activity

Argumente für die Digitalisierung

Wenn die digitale Transformation effektiv umgesetzt wird, können Hersteller umfassende Verbesserungen vornehmen, ohne den bestehenden Wert ihrer Wertschöpfungskette zu beeinträchtigen.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Argumente für die Digitalisierung

In der modernen Fertigung ist die digitale Transformation von Produktionsprozessen ein entscheidender Motor für das globale Wirtschaftswachstum. Die Umsetzung einer digitalen Transformationsstrategie in den Fertigungsbetrieben kann sich nicht nur auf die Produktionskapazitäten oder die Abläufe in der Lieferkette auswirken; Unternehmen sind sich heute auch der breiteren Auswirkungen bewusst, die sie in Bezug auf die Erreichung von Kostenreduzierungs- und Nachhaltigkeitszielen haben kann.

Im aktuellen Kontext hat die Pandemie die Notwendigkeit einer digitalen Transformation nur noch verstärkt. Dies wiederum hat die Akzeptanzraten für digitale Lösungen erhöht, die auf etablierten Trends der letzten Jahre aufbauen und deren Umsetzung beschleunigen. Jetzt nutzen die Hersteller die Möglichkeiten, die digitale Lösungen bieten, um die Kontrolle über die Produktion und die Flexibilität über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu erhöhen.

Digitalisierung bedeutet bessere Daten

Eine digitale Transformationsstrategie bringt eine Fülle neuer Daten mit sich. Diese Daten machen bestehende Ineffizienzen sichtbar und erhöhen somit Ihre Fähigkeit, diese mit größerer Genauigkeit anzugehen. Dies führt schließlich zu einem Schwungscheiben-Effekt: Je mehr ein Unternehmen digitale Lösungen einführt, desto granularer werden die generierten Daten und desto größer ist die Wirkung, die sie bei der Beseitigung von Ineffizienzen haben können. Dies wiederum kann dazu beitragen, Möglichkeiten zur Reduzierung von Abfall, Begrenzung von Treibhausgasemissionen und Erzeugung einer wirtschaftlicheren Produktion zu identifizieren.

Innerhalb dieser aufkommenden Datensätze, die durch die Digitalisierung erfasst werden, ist es wichtig, die gesammelten Daten mit Prozessen zu integrieren, um spezifische Maßnahmen zu generieren. Dies kann dazu dienen, den spezifischen Bedürfnissen eines Unternehmens gerecht zu werden, sei es durch weniger abgelehnte Produkte, Begrenzung von Materialabfällen oder sogar durch Optimierung des Produktionsprozesses zur Verbesserung der Nachhaltigkeit.

Für uns bei Tetra Pak liegt der Fokus darauf, den Verbrauch aller Rohstoffe und Energie während des Herstellungsprozesses und der Verteilung durch digitale Prozesse auf ein Minimum zu reduzieren, für die Daten relevante Lösungen aufdecken können. Diese Daten helfen uns auch bei der zukünftigen Planung. Indem sie uns ermöglichen, genauere Vorhersagen über verschiedene Zeithorizonte zu treffen, ermöglichen sie uns klare datengestützte Entscheidungen sowie die Anpassung in Echtzeit angesichts unerwarteter Situationen.

Beschleunigen Sie Ihren Übergang zur Smart Manufacturing
Beschleunigen Sie Ihren Übergang zur Smart Manufacturing
Blog
Blog
Beschleunigen Sie Ihren Übergang zur Smart Manufacturing
Wenn Unternehmen ihre Industriebetriebe für die Zukunft rüsten, benötigen sie ein starkes Partnerökosystem, das sie bei der Beschleunigung ihrer digitalen Transformation unterstützt.

Bessere Daten bedeuten höhere Produktivität

Mit den durch die Digitalisierung generierten Daten wird die Produktivität durch höhere Effizienz noch wirkungsvoller. Das haben wir bei Tetra Pak aus erster Hand erfahren.

In unseren Produktionsprozessen, bei denen große Mengen an Rohstoff verwendet werden, können Fehler teuer werden, weshalb Genauigkeit von größter Bedeutung ist. Diese Prozesse müssen so gestaltet sein, dass sie zuverlässig das richtige Produkt wiederholt herstellen, da sonst erhebliche Kosten in einem ohnehin kapitalintensiven Bereich des Unternehmens entstehen.

Durch die Digitalisierung des Prozesses kann der Hersteller die Kontrolle über diesen Prozess erlangen, mögliche Risiken drastisch reduzieren und damit die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers verringern. Die generierten Daten können auch dazu beitragen, die Fertigungsprozesse zu beschleunigen, was zu einem höheren Durchsatz führt, während gleichzeitig Ausschuss reduziert wird. Mit diesem Ansatz müssen Unternehmen nicht mehr zwischen Geschwindigkeit, Effizienz und Produktsicherheit wählen, sondern können alle drei Aspekte in einer digitalisierten Lösung vereinen.

Eine weitere Möglichkeit, wie eine digitale Transformationsstrategie effektiv sein kann, ist die Nutzung von Digital Twin-Technologie. Dies hilft Herstellern, ihre Produkteinführungszeit zu verkürzen und ermöglicht eine massive Wiederholung potenzieller Wege nach vorne unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Variablen. Dies erleichtert die Effizienz in großem Maßstab über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg und trägt dazu bei, die Produktivität in Bereichen zu verbessern, die über die Produktion hinausgehen.

The Need to Manage Accelerated Disruption
The Need to Manage Accelerated Disruption
Blog
Blog
The Need to Manage Accelerated Disruption
Whether you’re making good progress on your digital journey, or just realising that digital transformation is the key to survival, understanding current and future trends is essential.

Mehr Produktivität bedeutet mehr Effizienz und Nachhaltigkeit

Diese Produktivitätssteigerung führt wiederum zu Effizienzgewinnen und nachhaltigeren Prozessen. Nachhaltigkeit ist ein Trend, der sich sowohl bei Unternehmen als auch bei Verbrauchern durchsetzen wird. Moderne Verbraucher sind bereit, mehr für Produkte zu zahlen, die ihren Umweltidealen entsprechen. Ihre Kaufkraft und ihr Konsumverhalten fördern aktiv die Beschleunigung der digitalen Transformationsstrategie in vielen Unternehmen, von der Beschaffung über die Prozesse bis hin zur Distribution.

Hersteller sehen sich jedoch möglicherweise mit der Herausforderung konfrontiert, ihre Nachhaltigkeitsideale mit der Realität ihres Betriebs in Einklang zu bringen. Da die regulatorischen Standards für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen und Recycling verschärft werden, kann die Digitalisierung dazu beitragen, Nachhaltigkeit und Kostenreduzierung zu einem sich gegenseitig ergänzenden Ziel zu machen. Es geht darum, Ihre Prozesse so ressourcenschonend wie möglich zu gestalten und die Kreislaufwirtschaft als Kernpfeiler Ihrer betrieblichen Prozesse und der Ausrüstungsgestaltung zu integrieren. Wenn dies auf diese Weise umgesetzt wird, werden die Effizienzvorteile schnell folgen.

Unsere eigene digitale Transformationsstrategie ist ein Beispiel dafür in der Praxis. Tetra Pak hat eine Ausrüstung entwickelt, die den Ausschuss um 75 % reduzieren kann, den Energieverbrauch pro Einheit eines hergestellten Produkts um 9 % senkt und gleichzeitig den Durchsatz um 9 % erhöht.

Es kann nicht genug betont werden, dass die Unternehmen, die die gemeinsamen Ziele verfolgen, Produktivität und Nachhaltigkeit in Einklang zu bringen, in den nächsten zehn Jahren die größten Erfolge erzielen werden.

Making a Case for Digitalisation
Making a Case for Digitalisation
Podcast
Podcast
Making a Case for Digitalisation
Many businesses have embraced digitalisation in adapting to recent challenges, but the benefits go far beyond that.

Die ersten Schritte auf einer digitalen Transformationsreise

Unternehmen müssen dies als die große Chance sehen, die es ist, und so schnell wie möglich mit den Veränderungen beginnen. Jeder Moment, den Führungskräfte damit verbringen, über die Digitalisierung nachzudenken, ohne sie umzusetzen, ist ein Moment, in dem die Chance verpasst wird, mehrere Bereiche gleichzeitig zu verbessern.

Auch wenn es zunächst wie eine enorme Veränderung erscheinen mag, könnte der potenzielle ROI, der durch Nicht-Handeln verloren gehen könnte, am Ende viel größer sein als die Kosten der digitalen Transformationsstrategie selbst. Deshalb kann die Zusammenarbeit mit Experten für industrielle Automatisierung wie Rockwell Automation auf Ihrer digitalen Transformationsreise Unternehmen dabei helfen, die Unsicherheiten zu meistern und die Weitsicht zu gewinnen, um den Betrieb langfristig effizienter, produktiver und nachhaltiger zu gestalten.

Mehr über die Vorteile, die Tetra Pak durch die Digitalisierung erzielt hat, erfahren Sie in unserem Management Perspectives Podcast.

Veröffentlicht 22. September 2021

Themen: Management Perspectives

Fred Griemsmann
VP Business Unit Cheese & Powder Systems, Tetra Pak
Kontakt:
Mike Loughran
Manager SWC & ITD, Rockwell Automation
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren
Empfohlen für Sie
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Argumente für die Digitalisierung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: