Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Einführung in die Containerisierung: Überbrückung von IT und OT

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mann und Frau, die FactoryTalk® Optix™ als HMI-Lösung verwenden.

Containerisierung ist eine Virtualisierungstechnik, die es seit mindestens 2008 gibt. Es handelt sich um eine Art der Software-Bereitstellung, bei der alles, was für den Betrieb erforderlich ist, in einem einzigen Paket gebündelt wird. Dazu gehören eine Anwendung und alle ihre Abhängigkeiten. Während sie historisch gesehen in IT-Umgebungen eingesetzt wurde, gewinnt sie in letzter Zeit auch in der OT an Bedeutung. Die moderne Containerisierung, die seit 2013 durch Docker® populär geworden ist, ermöglicht eine effiziente, portable Anwendungsbereitstellung in verschiedenen Umgebungen. Industriestandards, die sich auf die Anwendererfahrung mit der Containerisierung konzentrieren, wurden von der Open Container Initiative (OCI) entwickelt. Die Containerisierung ermöglicht den Betrieb von Anwendungen, die sonst durch das Gerät oder das Betriebssystem eingeschränkt wären. Ziel dieses Beitrags ist es, die Leistungsfähigkeit der Containerisierung zu demonstrieren, um die Anwendungsbereitstellung in IT- und OT-Umgebungen zu optimieren und die Effizienz in modernen Industriesteuerungssystemen (Industriesteuerungssystem) zu transformieren.

Container vs. virtuelle Maschinen

Der einfachste Vergleich mit Containern ist die virtuelle Maschine (virtuelle Maschine), da beide Arten der Virtualisierung sind. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, dass Container kein vollständiges Gastbetriebssystem benötigen, während virtuelle Maschinen dies tun und alles bis zur abstrakten physikalischen Schicht virtualisieren. Virtuelle Maschinen erfordern erhebliche CPU- und Speicherressourcen, was die Skalierbarkeit in ressourcenbeschränkten Umgebungen einschränkt. Container teilen sich den host-Betriebssystemkern, was sie leicht und schnell macht, mit Startzeiten in Sekunden im Vergleich zu Minuten bei virtuellen Maschinen. Diese Effizienz resultiert daraus, dass nur die Anwendung, Bibliotheken und Konfigurationen verpackt werden. Zum Beispiel läuft eine containerisierte Anwendung identisch auf dem Laptop eines Entwicklers oder auf einem Cloud-server, was Konsistenz über Entwicklung, Test und vor allem für Industriesteuerungssysteme: Produktion gewährleistet.

Grafik, die virtuelle Maschinen mit Containerisierung vergleicht
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
FactoryTalk Optix
Verwirklichen Sie Ihre Vision für die Bereiche Mensch-Maschine-Schnittstelle, IIoT, Edge und Datenplattform mit mehr Zusammenarbeit, Skalierbarkeit und Interoperabilität für bessere Ergebnisse und Effizienz.
Mehr erfahren
Containerisierte Software löst die Integration von IT und OT
Containerisierte Software löst die Integration von IT und OT
Blog
Blog
Containerisierte Software löst die Integration von IT und OT
Ingenieure können die Lücke zwischen IT und OT schließen. Containerisierte Software verringert Abweichungen in der Umgebung und verbessert die Konsistenz von der Entwicklung bis zur Produktion über IT & OT hinweg
Jetzt lesen

Infrastruktur: Die physische Hardware, wie Server, Speicher und Vernetzungsausrüstung, die die grundlegenden Ressourcen für die Virtualisierung bereitstellt.

Host-Betriebssystem: Das primäre Betriebssystem, das direkt auf der physischen Hardware installiert ist, Ressourcen verwaltet und den Hypervisor ausführt.  

Hypervisor: Eine Softwareebene, die virtuelle Maschinen erstellt und verwaltet und Ressourcen zwischen dem Host- und den Gastbetriebssystemen zuweist. 

Gastbetriebssystem: Ein Betriebssystem, das innerhalb einer virtuellen Maschine ausgeführt wird, vom Host-Betriebssystem isoliert ist und zum Ausführen von Anwendungen verwendet wird. Es ist auf den Hypervisor angewiesen, um auf virtualisierte Hardware-Ressourcen zuzugreifen.

Container in Industriesteuerungssystemen

Ein wesentlicher Vorteil von Containern, insbesondere im Bereich der Industriesteuerungssysteme, ist der geringe Platzbedarf, da IIoT-Geräte in der Regel über weniger Speicher und Rechenleistung verfügen. Container können für Industriesteuerungssysteme wichtig sein, da sie so leichtgewichtig und flexibel sind, dass sie von vielen IIoT-Geräten genutzt werden können. In Industriesteuerungssystemen ermöglichen Container Edge Computing für Echtzeit-Analysen, wie z. B. die Überwachung von SCADA-Systemen oder die Verarbeitung von Sensordaten auf IIoT-Geräten. Container unterstützen auch die OT-IT-Zusammenlegung, indem sie konsistente Bereitstellungen in hybriden Umgebungen ermöglichen.

Darüber hinaus bieten Container Skalierbarkeit, da sie die Bereitstellung von leichtgewichtigen Diensten auf kleinen Edge-Geräten oder größeren, orchestrierten Setups auf Server-Clustern ermöglichen und so verteilte Architekturen vom Edge bis zur Cloud unterstützen. Die Kompatibilität wird verbessert, da Container Abhängigkeiten bündeln, die Installation vereinfachen und eine konsistente Ausführung in verschiedenen Umgebungen ohne Abhängigkeitskonflikte gewährleisten. Auch die Sicherheit wird verbessert, da Container nach veröffentlichten Best Practices erstellt werden können und für die Bereitstellung auf Laufzeit-Hosts eine Authentifizierung erfordern, ohne dass Administratorrechte erforderlich sind, anders als bei herkömmlichen Softwareinstallationen auf Windows-Systemen. Container ermöglichen auch eine schnelle Wiederherstellung und Migration, indem sie schnelle Upgrades oder die Wiederherstellung von Systemen durch erneutes Bereitstellen containerisierter Anwendungen mit minimaler Ausfallzeit erleichtern. Schließlich werden Container auch in absehbarer Zukunft relevant bleiben, da sie sich an modernen IT-Entwicklungstrends orientieren und sicherstellen, dass Industriesteuerungssysteme an sich wandelnde technologische Anforderungen anpassbar bleiben.

Ein Beispiel für die Verwendung von Containern bei Rockwell Automation ist die FactoryTalk®-Produktreihe. FactoryTalk Analytics GuardianAI wird ausschließlich in einem Container bereitgestellt. Es handelt sich um eine Anwendung, die Algorithmen für die vorausschauende Wartung auf einem Edge-Gerät im Fertigungsbereich ausführt, mit minimalen Ressourcen auskommt und keine Programmierkenntnisse erfordert.

ThinManager® und FactoryTalk® Optix™  

Eine weitere containerisierte Lösung wurde kürzlich zur FactoryTalk®-Produktreihe hinzugefügt. Es ist jetzt möglich, einen FactoryTalk Optix-Anwendungscontainer mit ThinManager in den jeweiligen Versionen 1.6 und 14.1 bereitzustellen. FactoryTalk Optix ist eine Software-Plattform, die die HMI- und Datenvisualisierung verbessert und die Funktionen in den Bereichen Edge Computing und Datenmanagement erweitert. ThinManager-Geräte verwenden Thin Clients (Geräte mit leichtgewichtiger Hardware und geringen bis keinen Betriebssystemanforderungen), um Industriesteuerungssysteme unter anderem durch den Einsatz von Containern zu vereinfachen. Das bedeutet, dass die Infrastrukturanforderungen eines HMI erheblich reduziert werden. Das zentralisierte Management von ThinManager ermöglicht eine skalierbare, konsistente Bereitstellung, minimiert die Hardwarekosten, vereinfacht Updates und erhöht zugleich die Sicherheit. Eine ausführlichere Darstellung finden Sie in diesem Video oder in einem künftigen speziellen Beitrag.

Vereinen Sie Best Practices der IT mit den Realitäten der OT
Vereinen Sie Best Practices der IT mit den Realitäten der OT
Blog
Blog
Vereinen Sie Best Practices der IT mit den Realitäten der OT
Software-Container am Edge bieten: 1. Schnelle Bereitstellung 2. Anpassung 3. Ressourceneffizienz 4. Mehr Sicherheit 5. Vereinfachte Verwaltung 6. Skalierbarkeit
Jetzt lesen
Optimieren Sie die OT mit containerisierter Software: 5 Wege
Optimieren Sie die OT mit containerisierter Software: 5 Wege
Blog
Blog
Optimieren Sie die OT mit containerisierter Software: 5 Wege
Containerisierte Software adressiert 5 OT-Probleme – Erfahren Sie, wie sie skalierbare, sichere Steuerung bereitstellt, die den Betrieb vereinfacht und Ihr Team stärkt.
Jetzt lesen

Veröffentlicht 6. August 2025

Themen: Optimize Production Accelerate Digital Transformation Human Machine Interface Digitale Transformation Bedienerschnittstelle (HMI) FactoryTalk Analytics GuardianAI ThinManager FactoryTalk Optix

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
Associate im Leadership Development Program für intelligente Geräte/Software & Steuerung, Rockwell Automation
Rylee ist Associate im Leadership Development Program und arbeitet derzeit in der Unternehmensstrategie und im Produktmanagement bei Rockwell Automation. Rylee konzentriert sich auf die Einführung containerisierter Lösungen in Industriesteuerungssystemen, um die Bereitstellung von Produkten zu vereinfachen und das Wissen für OT-Kunden zu erweitern.
Abonnieren Sie Rockwell Automation

Erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Meinungsführerschaft und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren Sie jetzt

Sie könnten auch an Folgendem interessiert sein

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Einführung in die Containerisierung: Überbrückung von IT und OT
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: