Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Innerhalb der Dreieck- vs. Stern-Dreieck-

Im Dreieck: Ein Softstarter kann eine ähnliche Menge an Anlaufmoment bereitstellen wie ein elektromechanischer Starter für einen motor, der für Stern-Dreieck-Start ausgelegt ist.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Okavango-Delta-Sümpfe in Botswana, Afrika.

Stern-, Dreieck-, Stern-Dreieck-, Drei-, Sechs-, Neun- oder 12-Leiter-motoren.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie ein motor angeschlossen und abgestimmt werden kann, und es gibt eine Vielzahl von Startmethoden.

Einige motoren sind für Startoptionen vielseitiger als andere, abhängig vom Zugang zu den motoranschlüssen selbst.

Eine häufig gestellte Frage betrifft die Aktualisierung eines Starters für einen Stern-Dreieck-Sechs- oder 12-Leiter-motor. Gibt es andere Optionen, anstatt den elektromechanischen Starter zu ersetzen?

Die kurze Antwort ist: Ja!

Elektromechanische Starter haben seit Jahrzehnten erfolgreich Stern-Dreieck-Starter gestartet. An dieser Methode hat sich im Laufe der Zeit wenig geändert. Einfach ausgedrückt startet ein herkömmlicher Stern-Dreieck-Starter in der Stern-Konfiguration und wechselt dann in den Dreieck-Betrieb, wodurch beim Start eine reduzierte Spannung und ein reduzierter Strom ermöglicht werden.

Die Einschaltspannung, der Einschaltstrom und das Anlaufmoment werden beim herkömmlichen Stern-Dreieck-Start reduziert. Die während des Starts im Stern angelegte Spannung beträgt 58 % der Direktstart-Spannung, was zu einem Anlaufmoment von 33 % der Direktstart-Motorlast führt. Dies ist eine hervorragende Möglichkeit, einen für den Stern-Dreieck-Start ausgelegten Dreieck-motor zu starten. Sie erreichen eine Konsistenz der Drehmomentabgabe, die auf Langlebigkeit ausgelegt ist.

Darüber hinaus gibt es zwei Startmethoden mit dem elektromechanischen Starter: offenen und geschlossenen Übergang Stern-Dreieck.

Offener Übergang:

  • Verwendet typischerweise drei Schütze, Motorschutzrelais, Zeitrelais und eine Zuhaltung. Beim Übergang von Stern zu Dreieck kann diese Methode aufgrund der physischen Trennung zwischen der Stern- und der Dreieck-Konfiguration einen großen Stromimpuls erzeugen, daher der Begriff „offener Übergang“. Die Größenordnung des Stroms wird durch das Zeitrelais und die Motorlast bestimmt.

Geschlossener Übergang:

  • Zusätzlich zu den Komponenten, die beim offenen Übergang verwendet werden, werden ein zusätzliches Schütz und Leistungswiderstände eingesetzt, um den Stromimpuls beim Übergang zu reduzieren.

Was sind die Nachteile beider Methoden?

  • Platzbedarf. Elektromechanische Komponenten benötigen Platz in einem Schaltschrank und erfordern zusätzlich Zeit für die Verdrahtung und Verbindung der einzelnen Teile.
  • Mit der Zeit, wenn der motor älter wird, können Anpassungen an der Menge des Drehmoments erforderlich sein.

Eine einfachere Möglichkeit, einen für Stern-Dreieck ausgelegten motor oder einen Dreieck-motor mit sechs zugänglichen Leitungen zu nutzen, ist die Verwendung eines Softstarters, der einen Start des motors ohne Übergang ermöglicht. Ein Softstarter kann die gleiche Menge an Drehmoment wie ein elektromechanischer Starter erzeugen. Drehmoment wird benötigt, um den motor zu starten. Dies kann auf zwei Arten erfolgen: Erstens durch Verbindung des motors in Linienkonfiguration, zweitens innerhalb des Dreiecks.

Die Linienverbindung wird hergestellt, indem drei (oder Paare von) Leitungen vom motor zum Softstarter zurückgeführt werden. Dazu müssen die Leitungen möglicherweise paarweise zusammengefasst werden.

Innerhalb des Dreiecks ist es noch einfacher. Sie führen einfach dieselben sechs Leitungen, die mit dem elektromechanischen Stern-Dreieck-Starter verbunden sind, zum Softstarter zurück und verbinden sie dort. Innerhalb des Dreiecks ist eine Konfiguration, bei der sich die SCRs des Softstarters „innerhalb des Dreiecks“ befinden.

Der Softstarter kann nicht nur eine ähnliche Größenordnung an Anlaufmoment wie ein elektromechanischer Starter bereitstellen, sondern auch ein höheres oder niedrigeres Anlaufmoment, wenn dies erforderlich ist, indem einfach der Einschaltstrom oder das Anlaufmoment für den Softstart angepasst wird.

Darüber hinaus ist der Formfaktor bei einem Softstarter in der Regel viel kleiner als bei einem elektromechanischen Starter.

Rockwell Automation bietet Softstarter an, die für die Direktverdrahtung bis hin zu Stern-Dreieck-motoren geeignet sind. Weitere Informationen und Details zum Stern-Dreieck-Start finden Sie im Application Guide zu Stern-Dreieck- und Solid State Startern.

Veröffentlicht 19. September 2016


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Innerhalb der Delta- vs. Stern-Dreieck-
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: