Loading
BLOG
Recent ActivityRecent Activity

Big Data erfordert eine umfassende Visualisierung

AR wird die Art und Weise, wie wir mit intelligenten Geräten interagieren, verändern – und genauso einflussreich für die Fertigung sein wie die Einführung des iPhones für die Mobilität.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Mann im Anzug hält ein Mobiltelefon.

Der beispiellose Datenzugriff bedeutet, dass wir buchstäblich die Art und Weise ändern müssen, wie wir diese Informationen betrachten – bis zu 1 TB pro Tag in einem großen Werk. 

Diese 1 TB umfassen Produktanleitungen, Code, P&ID-Diagramme, Benutzerhandbücher, Rezepte, Wartungshandbücher und kollaborative Diskussionen – alles in einer Multi-Vendor-Umgebung. 

Es ist unrealistisch anzunehmen, dass die heutigen Anzeigen diese Anforderungen in Zukunft erfüllen werden.

Big Data erfordert eine große Visualisierung.

 

AR, endlose Möglichkeiten

Die Möglichkeiten, die von Head-Mounted-Geräten und AR geboten werden, die für das industrielle Internet der Dinge (IIoT) aktiviert sind, bieten eine enorme Chance für Produktivitätssteigerungen.

Die AR-Technologie überlagert ein computergeneriertes Bild mit der Sicht des Benutzers auf die reale Welt. Und während sich viele unserer Diskussionen rund um das IIoT auf die Gerätedaten und die damit verbundene Entscheidungsfindung konzentrieren, sehen viele Unternehmen dies immer noch als einen zukünftigen Zustand an.

AR wird diesen Unternehmen helfen, schneller voranzukommen und die Vorteile von The Connected Enterprise® zu realisieren. Und das aus folgendem Grund: Die Konvergenz der physischen und digitalen Welten wird die Art und Weise verändern, wie wir industrielle Aktivitäten, Feldarbeit und sogar Schulung betrachten.

Wenn wir über intelligente Geräte sprechen, die eine intelligente Fertigung ermöglichen, dann ist dies der Punkt, an dem alles zusammenkommt – wo virtuelle Welt und Realität aufeinandertreffen. Die Möglichkeit, den Zustand einer Maschine oder einer Produktionsstraße zu beurteilen oder eine Aufgabe auszuführen, wird buchstäblich direkt vor Ihren Augen, freihändig, erscheinen.

 

AR und das iPhone

AR wird für die Fertigung so einflussreich sein wie das iPhone für die Mobilität.

Sogar die Grundlage der Mobilität – Tablets und Handys – ist für einen Techniker vor einer Maschine, die Diagnose und Reparatur benötigt, einschränkend. Wenn eine Produktionsstraße ausfällt – was das Unternehmen jede Minute Zehntausende von Dollar kostet – braucht man zwei freie Hände, um schnell und effektiv zu arbeiten.

AR ermöglicht es einem Techniker, sich jedem angeschlossenen Gerät zu nähern, den Status zu beurteilen und zu zeigen, wie es repariert werden kann, ohne vorherige spezielle Schulung.

Die Anweisungen, Checklisten oder Videoanleitungen können genau dann und dort bereitgestellt werden, wo sie benötigt werden – ein effektives „Just-in-Time-Schulung“. Und es wird Unternehmen helfen, den Wert von The Connected Enterprise® zu erkennen.

Unser Gespräch wird sich weiterhin von der Generierung und Analyse von Daten für eine bessere Entscheidungsfindung hin zur besseren Verfügbarkeit dieser Daten in der vom Nutzer erwarteten Weise bewegen.

Für die Belegschaft der Zukunft wird sich dadurch ändern, wie Menschen geschult werden, wie sie arbeiten, was sie tun können und wie schnell und genau sie es tun können.

Die beste Nachricht: Diese Technologie ist nicht branchenspezifisch. Jeder Hersteller kann von AR in einer intelligenten Fertigungswelt profitieren.

Veröffentlicht 9. Juni 2017


Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
Kontakt:
Im Fokus auf die Zukunft der intelligenten Fertigung beleuchtet dieser Podcast, moderiert von der Autorin dieses blog, die Auswirkungen disruptiver Technologien, Herausforderungen in der Belegschaft sowie globale Geschäftstrends. Abonnieren Sie den Podcast auf Apple iTunes.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Big Data erfordert Big Visualization
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: