Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

Automatisierung der Gewebeherstellung wird Leben retten

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Frau im Labor, die in ein Mikroskop schaut

Der Bau einer Orgel ist viel anspruchsvoller als das komplexeste Produkt von heute.

Aber das ändert nichts an dieser Tatsache: Sie sind im Prozess nicht auf Handwerkskunst oder Kunstfertigkeit angewiesen. Sie bringen dieselbe Disziplin, dieselben Standards und Metriken in diese Art der Fertigung ein wie bei der Herstellung von Suppe, Keksen oder Autos.

Bald werden wir in einer Welt leben, in der wir menschliches Gewebe und Organe in hoher Qualität und zu realistischen Kosten herstellen können, um die Lebensqualität von Millionen von Menschen zu verbessern.

Was wird es brauchen, um die hochspezialisierte regenerative Medizin – das Engineering oder die Regeneration menschlicher Zellen, Gewebe und Organe – vom Labor in die Produktion zu bringen?

Skalierbarkeit der Produktion, Prozess und Partnerschaft.

Die Mechanik hinter der Herstellung von Organen

Während es nicht ungewöhnlich ist, dass Wissenschaft und Fertigung zusammenarbeiten, ist das, was wir jetzt vorhaben, etwas völlig Neues.

Seit Jahren arbeiten Menschen daran, die Kluft zwischen Forschung und kommerzieller Produktion zu überbrücken.

Unser nächster Durchbruch: Durch Automatisierung werden wir dazu beitragen, künstlich hergestellte Gewebe und sogar ganze Organe für Menschen mit schweren Verletzungen oder Krankheiten bereitzustellen.

Das verändert Leben.

So schnell sich die Möglichkeiten auch entfalten, die Fortschritte befinden sich größtenteils noch im Forschungsmodus. Die gute Nachricht: Während die Rezepte unglaublich spezialisiert sind, sieht der Prozess der Herstellung regenerativer Medizin sehr ähnlich aus wie die Herstellung eines Craft-Biers: Automatisierung des Prozesses und Nutzung von Daten und Analyse zur Überwachung und Verbesserung dieses Prozesses, um konsistente, vorhersehbare Ergebnisse zu erzielen.

Anstatt Bier, Brot oder Antihistaminika herzustellen, kontrollieren Sie das Wachstum menschlicher Zellen. 

Miracle Manufacturing

Ich hatte die Gelegenheit, mich mit Dean Kamen, Unternehmer, Erfinder und Gründer von BioFab USA, zu unterhalten, um über die erstaunlichen Entwicklungen zu sprechen, die in Laboren und Universitäten auf der ganzen Welt stattfinden. Diese Entwicklungen wurden nie kommerzialisiert, weil es keine Infrastruktur dafür gibt. Dieser Bedarf war der Auslöser für das Advanced Regenerative Manufacturing Institute (ARMI). Seine Mission ist es, die Massenproduktion menschlicher Organe praktikabel zu machen.

Je schneller wir bio Herstellungsprozesse vorhersagbar und reproduzierbar machen, desto schneller können wir lebensrettende Fortschritte anbieten. 

Dean und ich haben darüber gesprochen, was es braucht, um diesen Prozess durch eine Automatisierung mit hohem Volumen und hoher Qualität zu skalieren, damit wir ein Wunder aus einer Petrischale nehmen und für es tun können, was Detroit für Autos und das Silicon Valley für Halbleiter getan hat.

Dem Gemeinwohl dienen

Sobald Sie die Skalierbarkeit erreicht haben, können Sie sie auf neue Haut, Knochen und Nerven, auf Herzpflaster und fast alles andere anwenden, was Sie sich vorstellen können.

Ich vergleiche die Zukunft der bio Herstellung mit der heutigen Lebensmittelverarbeitung. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen ein Familienrezept für Hühnersuppe, das ein paar Dutzend Mal im Jahr zubereitet wird, und skalieren es so, dass es massenhaft produziert und in Supermärkten auf der ganzen Welt erhältlich ist.

Wir müssen die wunderbare Schöpfung, an der biomedizinische Doktoranden Tag und Nacht arbeiten, nehmen und den Prozess so skalieren, dass das Wunder über das Labor hinaus in die Welt gelangt.

Schließen der Lücken

So weit wir auch gekommen sind, es gibt Lücken, und wir arbeiten mit ARMI zusammen, um diese Lücken zu schließen und die regenerative Medizin für die breite Masse zugänglich zu machen.

Aus technischer Sicht ist dies die Zukunft – die Nutzung von Technologie und Medizin für echte, alltägliche Anwendungen, die sich direkt auf die Menschen auswirken.

Dies ist Arbeit mit einem hohen Ziel.

Begleiten Sie Dean und mich, wenn wir in meinem State of the Industry podcast tiefer in dieses Thema eintauchen, jetzt verfügbar auf Apple iTunes.

Veröffentlicht 15. März 2019

Themen: Life Sciences

Dave Vasko
Dave Vasko
Director of Advanced Technology, Rockwell Automation
Kontakt:
Im Fokus auf die Zukunft der intelligenten Fertigung beleuchtet dieser Podcast, moderiert von der Autorin dieses blog, die Auswirkungen disruptiver Technologien, Herausforderungen in der Belegschaft sowie globale Geschäftstrends. Abonnieren Sie den Podcast auf Apple iTunes.
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left Die Automatisierung der Gewebeherstellung wird Leben retten
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: