Primäre Dekarbonisierungsbemühung
Der erste Schritt, den das Unternehmen unternehmen wollte, um sein Ziel der Netto-Null bis 2050 zu erreichen, war die Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus direktem Erdgasverbrauch, aus Leckagen flüchtiger Emissionen und aus Abfackelung. Und das alles bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Flexibilität der Last.
Um diese Anforderung zu erfüllen, wird der Kunde in Phase eins die Hälfte seiner motorgetriebenen Verdichter auf elektrische Verdichter umrüsten. Zunächst werden nur die Hälfte umgerüstet, um die Flexibilität der Last aufrechtzuerhalten und eine Evaluierungsphase zu ermöglichen, bevor die Hälfte der verbleibenden Verdichter umgerüstet wird. Flexibilität der Last bedeutet, die Last oder den Energieverbrauch so anzupassen, dass sie mit der Stromversorgung übereinstimmen. Ein gestaffeltes Vorgehen ermöglicht es einem Unternehmen, die Wirksamkeit einer solchen Änderung zu bewerten.
Wenn wir uns die ESG-Strategie dieses Unternehmens ansehen, stellen wir fest, dass sie eng mit den eigenen Nachhaltigkeitszielen von Rockwell Automation übereinstimmt. Das macht uns zu einem geeigneten Partner für diesen Kunden, da wir Lösungen und Expertise entwickelt haben, um dieses Ziel zu erreichen.
Angebotene Lösungen
Rockwell Automation bietet eine erstklassige Integration, die intelligente Motorsteuerung für Niederspannung und Mittelspannung, ein Prozesssteuerungssystem, das mit Geräten von Drittanbietern im Feld oder unternehmensweit funktioniert, kombiniert. Jede der Lösungen bietet einzeln betrachtet einen Mehrwert in einem Elektrifizierungsszenario, doch in Kombination ermöglichen sie den Zugriff auf Betriebsdaten im gesamten Unternehmen. Zu diesen Lösungen gehören Frequenzumrichter mit unserem Logix Controller und integriertem Steuerungs- und Sicherheitssystem (ICSS) sowie eine Lösung zur Energieoptimierung. In Kombination bieten diese Lösungen auch dezentrale Überwachung, Steuerung und Optimierung, um Effizienz und Sicherheit im Betrieb innerhalb des neuen Systems zu gewährleisten.
Ziel ist es, den Bedienern im Öl und Gas Unternehmen einen einfacheren und schnelleren Zugriff auf kritische Maschinen- und Prozessdiagnose zu ermöglichen, um die Wartung zu verbessern, die Maschinenlaufzeit zu erhöhen und die Produktivität zu steigern. Einblick in den Energieverbrauch hilft bei der Bestimmung der Lastverteilung und gibt Aufschluss über die Energiekosten.
Von der Theorie zur Praxis
Die Kombination der Produkte, die wir dem Kunden empfohlen haben, ermöglichte es ihm, die Vorteile der Elektrifizierung zu erkennen. Die Daten, die er sammeln konnte, zeichneten ein Bild und zeigten den Wert des Umstiegs von gas- oder dieselbetriebenen Kompressoren auf elektrische Kompressoren. In Bezug auf Kosteneinsparung, Effizienz und die Annäherung an das Netto-Null-Ziel bei den Treibhausgasemissionen konnte die erste Gruppe elektrifizierter Kompressoren Fortschritte vorweisen.
Die Analyse der Daten ergab, dass das Unternehmen von der Umstellung von Scope 1 Emission auf Scope 2 Emission profitierte und auf dem richtigen Weg war, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Diese Informationen halfen dem Unternehmen, die Elektrifizierung als wichtigen Bestandteil seiner Strategie für die Energiewende zu festigen.
Der Wert eines guten Partners
Rockwell Automation spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von Unternehmen wie diesem Öl und Gas Unternehmen, indem es mit innovativen Unternehmen auf der ganzen Welt zusammenarbeitet, um Technologien und Lösungen bereitzustellen, die eine nachhaltigere Zukunft ermöglichen.
Wir konnten eine Komplettlösung entwickeln, die auf die Situation zugeschnitten war, dem Kunden die Tools und Schulung bereitstellen und ihm bei der Interpretation der von diesen Tools erfassten Daten helfen.
Wenn Sie mehr über unsere Lösungen erfahren möchten, besuchen Sie bitte: www.rockwellautomation.com