Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

5 Wege zur Optimierung der Arzneimittelausgabe mit EBR

Elektronische Batch-Aufzeichnungssysteme (EBR), die auch als Dosiersysteme fungieren, ermöglichen es Pharmaherstellern, die wichtigsten Vorteile von EBR zu nutzen.

Teilen:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Eine rote Pille zwischen weißen Pillen

Wenn Sie eine vernetzte Waage betreiben, sind Sie sich der damit verbundenen Vorteile bewusst, die die Verbindung mit sich bringt, einschließlich der automatischen Abfrage von Waagenablesungen für verschiedene Wägearten, z. B. Nettogewicht, Bruttogewicht usw. Aber wie sieht es mit dem zugehörigen Dosiersystem aus?

Abgabesysteme können so einfach sein wie eine Benutzerschnittstelle zu einer verbundenen Waage.

Häufiger sind sie jedoch mit Systemen höherer Ebene wie einem Labor-Informations-Management-System (LIMS) oder einem Manufacturing Execution System (MES) verbunden oder in diese integriert.

Die Integration stellt kontextbezogene Informationen bereit, darunter:

  • Steuerung der verwendeten Waage (z. B. Teststatus, max. Last, Waagenauflösung)
  • Unterstützung für anspruchsvollere Wägeverfahren (z. B. Palettenwägung)
  • Kompensatorberechnungen basierend auf aktiven Wirkstoffen
  • Echtzeitvalidierung der Wägeergebnisse (z. B. gegen geplante Menge, Toleranzen)
  • Aufzeichnung der Endgewichte im Kontext des übergeordneten Systems

Integriert mit EBR bieten Abgabesysteme noch mehr

Die elektronische Batch-Aufzeichnung (EBR) ist in der Pharmaindustrie unerlässlich. Ihre erweiterten Informationsfunktionen vereinfachen und beschleunigen die Überprüfungszeiten, um die Compliance zu erleichtern.

Typischerweise implementieren MES-Anbieter bei der Integration von Abgabefunktionen in EBR eine spezifische Abgabe-Komponente. Diese Komponente wird verwendet, um Prozessschritte abzuschließen, die die Abgabe von Material mit einer Waage beinhalten, hauptsächlich für die zentrale Abgabe entwickelt.

Anstatt jedoch eine Komponente in EBR zu integrieren, ist es nicht besser, ein EBR zu betreiben, das auch ein Abgabesystem ist, weil es die native Fähigkeit zur Abgabe hat? Da das Abgabesystem ein EBR-System ist, können Pharmahersteller die wichtigsten Vorteile von EBR nutzen.

  1. Proaktive Planung
    Ich habe viele MES-Programme gesehen, die sich ausschließlich auf die Abgabe konzentrieren, ohne zu berücksichtigen, dass sie wahrscheinlich in naher Zukunft eine umfassende EBR implementieren werden. Durch die Integration der Abgabe mit EBR jetzt wird eine vollständige EBR-Implementierung später nahtlos sein.
  2. Klares Rezeptdesign
    Abgabeprozesse können äußerst komplex sein, oft so komplex wie EBR selbst. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Inline-Wägung und die Wägung des produzierten Materials. Es ist entscheidend, alle EBR-Prozesse auf die gleiche Weise zu modellieren und eine klare und leicht verständliche Möglichkeit zu haben, das beabsichtigte Verhalten eines Rezepts zu beschreiben.
  3. Standardisierter, aber flexibler Modellierungsansatz
    Während es Best Practices für die Abgabe von Material im Fertigungsbereich gibt, variieren die Prozesse dennoch. Diese Abweichungen erfordern ein hohes Maß an Flexibilität bei der Gestaltung eines Abgabeprozesses. Die Abgabe mit EBR unterstützt die Wiederverwendung von Standardprozessdesigns vollständig, bietet jedoch dennoch die erforderliche Flexibilität, um Abweichungen problemlos zu berücksichtigen.
  4. Optimierte Benutzerschnittstellen (UIs) und Benutzerfreundlichkeit
    Moderne EBR-Systeme bieten Bedienern im Fertigungsbereich saubere UI-Designs und klare, schrittweise Anleitungen, die ihnen helfen, konzentriert zu bleiben. Wenn das Abgabesystem auch ein EBR-System ist, ist diese optimierte Anwendererfahrung im gesamten Fertigungsbereich konsistent. Darüber hinaus bietet die scannerbasierte Bedienung von EBR für die Abgabe mit hohem Durchsatz eine weitere Optimierungsebene, um die Ausführung noch weiter zu beschleunigen.
  5. Erleichtert die „Überprüfung nach Ausnahme“
    Da Abgabesysteme, die auch EBR-Systeme sind, Konsistenz fördern, verstärken sie die Methodik der „Überprüfung nach Ausnahme“ von Natur aus.

Wie Sie sehen, optimiert der Betrieb eines Abgabesystems, das auch ein EBR-System ist, die Aktivität auf verschiedene wichtige Weise.

Veröffentlicht 21. April 2017

Themen: Life Sciences

Martin Irmisch
Martin Irmisch
Product Management, Information Solutions, Rockwell Automation
Kontakt:
Abonnieren

Abonnieren Sie Rockwell Automation und erhalten Sie die neuesten Nachrichten, Thought Leadership und Informationen direkt in Ihren Posteingang.

Abonnieren

Empfohlen für Sie

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Unt...
  3. Chevron LeftChevron Left Neuigkeiten
  4. Chevron LeftChevron Left Blogs
  5. Chevron LeftChevron Left 5 Wege zur Optimierung der Arzneimittelausgabe mit EBR
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: