Referent
Entdecken Sie, wie Unternehmen weltweit den hohen Freiheitsgrad modularer Systeme nutzen. Mit dem modularen System bleibt die Wahl der elektrischen Komponenten ganz Ihnen überlassen. Dank der Vielfalt in Bezug auf Breite, Höhe und Tiefe kann der Schaltschrank an den jeweiligen Aufstellungsort angepasst werden, wobei gleichzeitig sichergestellt ist, dass der Schaltschrank verändert oder erweitert werden kann. Das System ist vollständig dokumentiert und wird weltweit in Flachbauform an Schaltanlagenbauer geliefert, die komplette Schaltschranksysteme konstruieren und anbieten. Alle Schaltanlagenbauer wurden umfassend geschult bzw. ausgebildet, um weltweit ein hohes und einheitliches Qualitätsniveau der mit dem modularen System von CUBIC gefertigten Schaltschranksysteme sicherzustellen. CUBIC verfügt über eine langjährige Erfahrung bei der Lieferung von Gehäuselösungen auf der Grundlage unseres modularen Systems, das sich für die unterschiedlichsten Branchen eignet.
In diesem Webinar werden wir erkunden, welche Vorteile der Einsatz des modularen Systems von CUBIC bietet. Mit dem MODULAREN SYSTEM haben Integratoren die Freiheit, jede Art von Motor Control Center zusammenzustellen. Die Philosophie, die hinter dem charakteristischen IEC-Gehäusesystem steht, ermöglicht es Integratoren, jede Art von Motorsteuerungslösung im Niederspannungssegment zu bauen – basierend auf verschiedenen Standardteilen und ohne Kompromisse bei der Qualität.
Unsere Spezialisten werden Ihnen zeigen, wie Systemintegratoren erfolgreich einen Teil des modularen Konzepts übernehmen können: die Freiheit, Leistungskomponenten von jedem beliebigen Anbieter zu wählen. Auf diese Weise lässt sich je nach Kundenanforderung genau das richtige Motor Control Center konstruieren. Doch das modulare System ist nicht nur vielseitig, es ist auch eines der sichersten und am häufigsten getesteten Gehäusesysteme auf dem Markt.
In diesem Webinar wird Ihnen Folgendes vermittelt:
- Die Macht der Modularität – Der innovative Ansatz des modularen Systems von CUBIC bietet ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Gestaltung und beim Bau elektrischer Schaltschränke und Motor Control Center, die Ihre anspruchsvollsten Spezifikationen erfüllen.
- Unabhängigkeit – Der markenunabhängige Ansatz ermöglicht es Ihnen, das System so zu gestalten, dass es optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.
- Vorteile durch Zertifizierung – Die modularen Gehäusesysteme von CUBIC werden von den weltweit renommiertesten Prüflabors getestet und verifiziert.
- Partnernetzwerk – Sie können sich unserem Partnerprogramm „CUBIC Modular Assembly“ anschließen
- Schulungsunterstützung – Ein umfangreiches Weiterbildungs- und Schulungsprogramm sowie globaler Support für autorisierte Anbieter ermöglichen die Bereitstellung hochwertiger Paketlösungen