IT- und OT-Umgebungen sind stärker vernetzt denn je, und diese Konvergenz führt zu komplexeren und gezielteren Cyberangriffen auf den Industriesektor. Bedrohungsakteure wissen, dass die Risiken hoch sind, wenn kritische Ressourcen wie Lebensmittel, Wasser und Medikamente gefährdet sind.
Da sich die Bedrohungslandschaft immer weiter ausweitet und entwickelt, kann es für Industrieunternehmen schwierig sein, den Lärm herauszufiltern und zu ermitteln, welchen Risiken sie tatsächlich ausgesetzt sind. Für Unternehmen mit alternder Infrastruktur oder Qualifikationslücken in der Belegschaft kann es sogar noch schwieriger sein, einen soliden Rahmen für eine erfolgreiche Cybersicherheitsstrategie zu entwickeln, um diese Risiken abzubauen.
Rockwell Automation und Cyentia haben eine umfassende Studie durchgeführt, bei der mehr als 100 Zwischenfälle im Hinblick auf die Cybersicherheit in Industrieumgebungen analysiert wurden, um Hersteller bei der Entwicklung eines datengestützten Ansatzes zum Abbau von Cyberrisiken und zur Sicherung ihrer OT-Netzwerke zu unterstützen. Laden Sie den Bericht herunter, um mehr zu erfahren.