Loading

Schweißen

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Typ: e-Learning
  • Technologie: Craft Skills
  • Kategorie: Understand
Katalog der Learning+-Kurse

Überblick

In diesem Kurs werden die verschiedenen Schweiß- und Schneidetechniken untersucht, die in der Metallverarbeitung verwendet werden. Die Teilnehmer erhalten Befehl zur Auswahl geeigneter Schneidspitzen und zur Einstellung der Brennstoffdrücke, um eine neutrale Flamme zu erhalten. Der Kurs behandelt die richtige Einrichtung und den sicheren Gebrauch von Sauerstoff-Acetylen-Schneidausrüstung, und die Teilnehmer lernen, wie man Sauerstoff-Acetylen-Schneiden und -Schmelzschweißen durchführt. Der Kurs behandelt auch die richtigen Flammeneinstellungen für die Größe der Schweißspitze und die Materialstärke, und die Teilnehmer lernen, wie man Füllmetalle an Basismetalle für das Schmelzschweißen anpasst.


Voraussetzungen

Für diesen Kurs sind keine Voraussetzungen erforderlich.

Zielgruppe

Instandhaltungswerkstattausrüstung

Ziele

Erklären, wie die Größe der Brennerspitze für Brennstoffdrücke und Materialstärken ausgewählt wird, um eine neutrale Flamme zu erhalten.

Erklären, wie die richtige Einrichtung für das Oxy-Acetylen-Schneidgerät erfolgt.

Demonstrieren der sicheren Verwendung von Oxy-Acetylen-Schneidgeräten.

Erklären, wie das Oxy-Acetylen-Schneiden durchgeführt wird.

Erklären, wie die richtigen Flammeneinstellungen in Bezug auf die Größe der Schweißspitze und die Materialstärke vorgenommen werden.

Demonstrieren der Einstellung der richtigen Oxy-Acetylen-Flamme für das Schmelzschweißen.

Erklären, wie die richtigen Zusatzwerkstoffe den Grundwerkstoffen zugeordnet werden.

Wie die Anforderungen an das Zusatzmetall an die Grundwerkstoffe für das Schmelzschweißen angepasst werden.

Erklären, wie das Oxy-Acetylen-Schmelzschweißen an Kohlenstoffstahl durchgeführt wird.

Beschreiben, wie die richtige Flammeneinstellung für das Oxy-Acetylen-Löten mit verschiedenen Silberlegierungsfüllern vorgenommen wird.

Beschreiben, wie die richtige reduzierende/karburierende Flammeneinstellung für das Löten verschiedener Metalllegierungen vorgenommen wird.

Erklären, wie die richtigen Zusatzwerkstoffe den Grundwerkstoffen zugeordnet werden, um Festigkeit und Integrität zu erreichen.

Zuordnung von Loten für das Löten an verschiedene Grundwerkstoffarten.

Erklären, wie das Oxy-Acetylen-Löten an verschiedenen Metalllegierungen durchgeführt wird.

Beschreiben, wie die richtige Flammeneinstellung für das Hartlöt-Schweißen verschiedener Dicken von Kohlenstoffstahl und Gußeisen vorgenommen wird.

Beschreiben, wie verschiedene Verbindungsarten beim Hartlöt-Schweißen ausgeführt werden.

Erklären, wie verschiedene Nahtkonfigurationen beim Hartlöt-Schweißen ordnungsgemäß ausgeführt werden.

Demonstrieren des Hartlöt-Schweißens an verschiedenen Grundwerkstoffarten.

Zuordnung von Hartlöt-Schweißzusatzwerkstoffen zu verschiedenen Grundwerkstoffen.

Erklären, wie das Oxy-Acetylen-Hartlöt-Schweißen an Kohlenstoffstahl- und Gußeisen-Grundwerkstoffen durchgeführt wird.

Erklären, wie das Lichtbogenhandschweißen mit umhüllten Elektroden an Kohlenstoffstahlplatten nach den vorqualifizierten Schweißanweisungen der A.W.S. - BU - 2A durchgeführt wird.

Erklären, wie das Lichtbogenhandschweißen an Kohlenstoffstahlrohren durchgeführt wird.

Erklären, wie das Lichtbogenhandschweißen an Kohlenstoffstahlrohren durchgeführt wird, nachdem die Wurzelnaht mit dem Wolfram-Inertgasschweißen (GTAW) ausgeführt wurde.

Erklären, wie das Lichtbogenhandschweißen an Kohlenstoffstahlrohren mit Wolfram-Inertgasschweißen für die Wurzelnaht und Kohlenstoffstahl als Zusatzwerkstoff durchgeführt wird.

Erklären, wie das Wolfram-Inertgasschweißen an Kohlenstoffstahlrohren mit Edelstahl-Zusatzwerkstoff durchgeführt wird.

Beschreiben, wie das Verfahren der elektrischen Lichtbogenbildung für das Schweißen in verschiedenen Positionen abläuft.

Erklären, wie die Auswahl des Zusatzwerkstoffs für die elektrische Lichtbogenbildung auf Basis der Schweißpositionen erfolgt.

Zuordnung von Zusatzwerkstoffen für die elektrische Lichtbogenbildung zu ihren Anwendungspositionen.

Erklären, wie die Auswahl von Zusatzwerkstoffen für die elektrische Lichtbogenbildung auf Basis von Anwendung und Position erfolgt.

Erklären, was die verschiedenen Schweißpositionen sind und wie sie ausgerichtet sind.

Erklären, wie die richtige Verwendung von Polaritäten (Gleichstrom) und Stromfluss bei der elektrischen Lichtbogenbildung mit umhüllten Elektroden erfolgt.

Demonstrieren der Einrichtung von Geräten für die elektrische Lichtbogenbildung für S.M.A.W.-Schweißen in beiden Polaritäten auf Stahlblech.

Beschreiben, wie verschiedene Schweißpositionen und deren Ausrichtungen für das Rohrschweißen aussehen.

Demonstrieren der Einrichtung und des Schweißens von Rohrproben für S.M.A.W.-Schweißen in den festen Rohrpositionen 2G, 5G und 6G.

Erklären, wie das Einpassverfahren für Kühlringe an Rohren ausgewählter Größen durchgeführt wird.

Erklären, wie das Einpassen von Kühlringen an verschiedenen Rohrgrößen erfolgt.

Erklären, worin die Unterschiede zwischen Füllmetallen aus niedriglegiertem Kohlenstoffstahl und Füllmetallen aus Edelstahl bestehen.

Erklären, worin die Unterschiede in der Schweißbarkeit zwischen Kohlenstoffstahl und Edelstahl bestehen.

Erklären, wie die Einrichtung des Wolfram-Inertgasschweißgeräts für das Schweißen mit gerader Polarität und Argon-Schutzgas erfolgt.

Demonstrieren der Einrichtung des Wolfram-Inertgasschweißgeräts für das Schweißen mit gerader Polarität und Argon-Schutzgas.

Verstehen, wie das richtige Einpassverfahren für die Schweißverbindung zur Ausführung der richtigen GTAW-Wurzelnahtgröße am Rohr erfolgt.

Demonstrieren des richtigen Einpassverfahrens für die Schweißverbindung zur Ausführung der GTAW-Wurzelnaht am Rohr.

Beschreiben, wie Argon-Spülgassysteme für den Wurzelschutz gegen "Zuckerbildung" bei Rohren funktionieren.

Erklären, wie das Verfahren der elektrischen Lichtbogenbildung für das Schweißen in der Flachposition abläuft.

Erklären, wie die Auswahl des Zusatzwerkstoffs für die elektrische Lichtbogenbildung in der Flachposition erfolgt.

Zuordnung von Zusatzwerkstoffen für die elektrische Lichtbogenbildung zu ihrer Anwendung in der Flachposition.


Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Support
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+-Schulungsabonnements
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: