Loading

Präzisionsmessung

Teilen:

EmailEmail
PrintPrint
  • Typ: e-Learning
  • Technologie: Craft Skills
  • Kategorie: Understand
Katalog der Learning+-Kurse

Überblick

Dieser Kurs behandelt die Werkzeuge und Techniken, die für Präzisionsmessungen in industriellen Umgebungen verwendet werden. Die Teilnehmer werden darin unterwiesen, die verschiedenen Werkzeuge für direkte und indirekte Messungen zu identifizieren, zu erklären, warum es wichtig ist, Messgeräte rechtwinklig und lotrecht zum Werkstück zu halten, und die Präzisionsmessinstrumente zu identifizieren, die zur Übertragung von Messungen verwendet werden.


Voraussetzungen

Für diesen Kurs sind keine Voraussetzungen erforderlich.

Zielgruppe

Mechanical Maintenance Technician

Ziele

   Identifizieren von Werkzeugen für direkte und indirekte Messungen, Erläutern, warum es wichtig ist, Messgeräte rechtwinklig/lotrecht zum Werkstück zu halten, Identifizieren der Präzisionsmessinstrumente, die zum Übertragen von Messungen verwendet werden, und Erläutern der Struktur einer Noniusskala.

   Beschreiben der verschiedenen Typen von Messschiebern, Beschreiben des Verfahrens zum Messen von Innen- und Außendurchmessern sowie der Tiefe mit einem Nonius-Messschieber und Beschreiben, wie Messungen mit analogen und digitalen Messschiebern vorgenommen werden.

   Beschreiben der Funktion eines Mikrometers, Erkennen der verschiedenen Typen und Komponenten von Mikrometern und Erinnern an das Verfahren zum Kalibrieren von Präzisionsmikrometern.  Auch Erinnern an das Verfahren zum Durchführen von Außenmessungen mit Außenmikrometern und Beschreiben der Pflege und Anpassungen, die für die kontinuierliche Verwendung eines Mikrometers erforderlich sind.

   Erinnern an die Funktionen und Komponenten von Innenmikrometern, Teleskopmessgeräten und Messgeräten für kleine Bohrungen.  Auch Erinnern an das Wartungsverfahren für Teleskopmessgeräte und an die Verfahren für Messungen mit Innenmikrometern, Teleskopmessgeräten und Messgeräten für kleine Bohrungen.

   Identifizieren verschiedener Arten von Mikrometern und deren Einsatzgebiete, Unterscheiden zwischen Tiefenmaß und Nonius-Messschieber, Messen der Tiefe eines Objekts mit einem Tiefenmikrometer und Messen der Tiefe eines Objekts mit einem Tiefenmaß.

   Erläutern der Methoden zur Bestimmung der Steigung eines Gewindes; Erinnern an das Verfahren zum Messen des Gewindeabstands mit einem Gewindesteigungsmaß; Beschreiben des Go/No-Go-Messgeräts, des runden Prüfstifts und des Gewindeprüfsteins; und Erinnern an das Verfahren zum Messen mit einem Go/No-Go-Messgerät.

   Erinnern an die Verwendungszwecke und den Anwendungsbereich eines Dickenmessgeräts, Erinnern an das Verfahren zum Messen mit einem Dickenmessgerät, und Erklären, wie mit einem Draht- und Blechdickenmessgerät gemessen wird.  Auch Erinnern an die Anwendungen von Kegelmaßen und Beschreiben, wie ein Kegelwinkel oder eine Nut mit Kegelmaßen gemessen wird.

   Beschreiben, was eine Messuhr ist und wofür sie verwendet wird; Messungen mit Messuhren vornehmen; Erklären, was eine Gesamtanzeige (TIR) ist und wie sie im Zusammenhang mit der Wellenvermessung verwendet wird; und Beschreiben, wie die Konzentrizität überprüft wird und warum dies wichtig ist.

   Nennen der Arten von Winkelmessern, Unterscheiden zwischen einem einfachen und einem Schrägwinkelmesser, Erinnern daran, wie man einen Winkel mit einem einfachen Winkelmesser misst, und Erinnern an das Verfahren zum Messen mit einem digitalen Winkelmesser.  Auch Erinnern an die verschiedenen Komponenten eines Radiusmessgeräts und Identifizieren, wie verschiedene Radiusmessgeräte verwendet werden.

   Beschreiben, was optische Messgeräte sind und wie sie funktionieren, Erinnern an gängige Kategorien optischer Messgeräte und Identifizieren der Vorteile optischer Messgeräte gegenüber anderen gängigen Präzisionsmessgeräten.


Möchten Sie mit einem Spezialisten für Schulungsanmeldungen sprechen?

Bezugsquellen

Wenden Sie sich an Ihr Vertriebsbüro oder Ihren Distributor vor Ort, um Schulungsprodukte zu erwerben oder mehr über unsere Schulungslösungen zu erfahren.

Kundendienst

Brauchen Sie Hilfe bei der Kursauswahl, bei der Wahl der Arbeitsstation oder mehr?
Bitte wenden Sie sich an die Training-Services.

Hintergrundtextur mit grauen Farbverlauf
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Support
  3. Chevron LeftChevron Left Schulungsdienstleistungen für die Personalentwicklung
  4. Chevron LeftChevron Left Learning+-Schulungsabonnements
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: