Ansicht „Inputs“ (Eingabeansicht)
Verwenden Sie „Inputs“ (Eingänge), um die Datenpunkte für das Gerät anzuzeigen oder zu
konfigurieren.
Ansicht „Inputs“ (Eingaben) – Beispiel

Die Ansicht „Inputs“ (Eingaben) enthält diese Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Input (Eingang) | Zeigt die Eingangsnummer an, für die diese Konfiguration
gilt. |
Input Filter Time (Eingangsfilterzeit) Off → On (Aus → Ein) | Definiert, wie lange der EIN-Zustand bei einem
Aus/Ein-Eingangsübergang vorliegen muss, bevor das Gerät den
Übergang als gültig betrachtet. |
Input Filter Time (Eingangsfilterzeit) On → Off (Ein → Aus) | Definiert, wie lange der AUS-Zustand bei einem
Ein/Aus-Eingangsübergang vorliegen muss, bevor das Gerät den
Übergang als gültig betrachtet. |
Axis Function (Achsenfunktion) | Legt die Achsenfunktion fest, die von dieser Eingabe ausgelöst
wird.
Sie können nicht für beide Eingänge die gleiche Achsenfunktion
einstellen. |
Invert Input Trigger (Umkehren der Eingangsauslösung) | Legt fest, ob der Eingangstrigger invertiert werden soll.
|
Rückmeldung geben