Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen)
Verwenden Sie „Device Information“ (Geräteinformationen), um Geräte- und Statusinformationen anzuzeigen, wenn das Gerät online ist.
Über die Geräteinformationen können Sie:
- Die Identität des Geräts bestimmen.
- Den aktuellen Betriebszustand des Geräts anzeigen
- Anzeigen, ob momentan eine Steuerung mit Verwaltungsrechten mit dem Gerät verbunden ist
- Die neuesten Informationen vom Gerät abrufen.
- Ein Gerät auf seinen Einschaltzustand zurücksetzen
Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen)

Gerätediagnose
Wählen Sie zum Anzeigen der Gerätediagnose in der Ansicht „Device Information“ (Geräteinformationen) die Option „Diagnostics“ (Diagnose) aus.
Beispiel für eine Gerätediagnose

Rückmeldung geben