Device Definition (Gerätedefinition)
Um die Definition eines Geräts zu ändern, wählen Sie in der Ansicht „Overview“ (Übersicht) die Option „Device Definition“ (Gerätedefinition) aus.
Das Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition) enthält die folgenden Ansichten zum Definieren Ihres Geräts und zum Konfigurieren der Betriebsart des Kanals:
- Ansicht „Overview“ (Übersicht)
- Ansicht „Channel Assignments“ (Kanalzuweisungen)
Ansicht „Device Definition – Overview“ (Gerätedefinition – Übersicht)
Die Ansicht „Device Definition – Overview“ (Gerätedefinition – Übersicht) ist die erste Ansicht, die beim Erstellen eines Moduls angezeigt wird. Verwenden Sie diese Ansicht, um das Modul zu definieren.
Falls Sie das Modul bereits erstellt haben und diese Parameter ändern möchten, navigieren Sie zu „Overview → Device Definition“ (Übersicht → Gerätedefinition) und wählen Sie dann die Registerkarte „Overview“ (Übersicht) aus.
WICHTIG:
Wenn der Steuerungsstatus „Online“ lautet, können Sie in dieser Ansicht nur die Parameter „Name“, „Revision“ (Version, nur Nebenversion) und „Electronic Keying“ (Elektronische Codierung) ändern.
Ansicht „Device Definition – Overview“ (Gerätedefinition – Übersicht) – Beispiel

Die Ansicht „Overview“ (Übersicht) umfasst die folgenden Parameter:
Parameter | Definition | Verfügbare Optionen |
---|---|---|
Device Type (Gerätetyp) | Zeigt die Bestellnummer und den Typ des Geräts an. | Gerätespezifisch |
Name | Geben Sie einen IEC 61131-konformen Gerätenamen ein. Wenn ein ungültiges Zeichen in dieses Feld eingegeben wird oder der Name 40 Zeichen überschreitet, ignoriert die Software das Zeichen. | Alle gültigen Werte |
Slot (Beschreibung) | Geben Sie die Beschreibung für das Gerät ein. | Alle gültigen Werte |
Slot (Nut) | Geben Sie die Steckplatznummer für das Gerät an. Je nach Plattform sind nur Steckplätze zwischen 1 und der maximalen Anzahl von E/A-Geräten gültig. Beim Erstellen des Geräts wird die Steckplatznummer standardmäßig auf die erste verfügbare Steckplatzposition gesetzt. Wenn die Steuerung in eine Steuerung geändert wird, die eine kleinere maximale E/A-Anzahl unterstützt, ist der aktuelle Steckplatzwert möglicherweise nicht mehr gültig. | 1 bis 32 |
Series (Serie) | Gibt die Serie des Geräts an. | Gerätespezifisch |
Revision (Version) | Gibt die Haupt- und Nebenversionen des Geräts an. Der gültige Bereich für die Nebenversion liegt zwischen 1 und 255. | Gerätespezifisch |
Electronic Keying (Elektronische Codierung) | Definiert die für das Gerät verwendete elektronische Codierung. Im Rahmen der elektronischen Codierung wird das im Projekt definierte Gerät mit den installierten Gerät verglichen. Wenn die Codierung nicht übereinstimmt, tritt ein Fehler auf. Ausführliche Informationen zur elektronischen Codierung finden Sie im Dokument „Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique“ (Elektronische Codierung in Logix 5000-Steuerungssystemen – Anwendungstechniken), Publikation LOGIX-AT001. |
AUFMERKSAMKEIT:
Gehen Sie äußerst vorsichtig vor, wenn Sie „Disable Keying“ (Codierung deaktivieren) verwenden. Wenn Sie die Option falsch einsetzen, besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr oder es kann zu Sachschäden oder wirtschaftlichen Verlusten kommen. Es wird dringend empfohlen, die Option „Disable Keying“ (Codierung deaktivieren) nicht zu verwenden. Wenn Sie „Disable Keying“ (Codierung deaktivieren) verwenden, müssen Sie in voller Eigenverantwortung sicherstellen, dass das verwendete Modul die funktionalen Anforderungen der Anwendung erfüllt. |
Connection (Verbindung) | Geben Sie die Art der Daten an, die zwischen dem Gerät und der Steuerung übertragen werden. |
|
Ansicht „Device Definition – Channel Assignments“ (Gerätedefinition – Kanalzuweisungen)
Verwenden Sie diese Ansicht, um die Betriebsart des Kanals zu konfigurieren. Nicht alle Kanalmodi können für jeden Kanal konfiguriert werden.
Ansicht „Device Definition – Channel Assignments“ (Gerätedefinition – Kanalzuweisungen) – Beispiel

Parameter der Ansicht „Channel Assignments“ (Kanalzuweisungen):
Parameter | Definition | Verfügbare Optionen |
---|---|---|
Port | Zeigt die Portnummern des Moduls an. | Nicht konfigurierbar |
Channel (Kanal) | Zeigt die Kanalnummern des Moduls an. | Nicht konfigurierbar |
Selected Mode (Ausgewählter Modus) | Zeigt den Modus für den Kanal an. |
|
Available Modes (Verfügbare Modi) | Zeigt die verschiedenen von den einzelnen Kanälen unterstützten Kanalmodustypen an.
| Nicht konfigurierbar |
Rückmeldung geben