Ansicht „Input Eventxx“ (Eingangsereignisxx)

Die Ansicht „Input Eventxx“ (Eingangsereignisxx), in der „xx“ den Index einer Ereignisdefinition darstellt, zeigt die für dieses Ereignis verfügbaren Konfigurationsoptionen. Sie können die Parameter nicht in dieser Ansicht konfigurieren. Sie müssen die Konfigurations-Tags verwenden.
Verwenden Sie diese Ansicht zum Überprüfen der folgenden Tasks:
  • Ob das Eingangsereignis aktiviert ist.
  • Ob das Eingangsereignis gesperrt ist.
  • Ob die unabhängigen Punktauslöser für das Eingangsereignis aktiviert sind.
  • Überprüfen der Auslösungsbedingung für das Eingangsereignis.
  • Überprüfen der Teilnehmer und deren Verhalten bei der Zustandsübergangsfunktion für das Eingangsereignis.
Ansicht „Input Eventxx“ (Eingangsereignisxx) – Beispiel

Ereignisdefinition

Unter Ereignisausgangs-Tags – Definitionen werden die Ereignisdefinitionsparameter beschrieben, die Sie mithilfe der Ereignisausgangs-Tags konfigurieren können.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal