Mehrere FactoryTalk Optix Studio-Installationen auf einem einzigen Gerät
Mehrere FactoryTalk Optix Studio-Installationen können auf einem einzigen Gerät koexistieren: neuere Installationen ersetzen ältere nicht automatisch.
Auf einem Gerät können mehrere und gleichzeitige FactoryTalk Optix Studio-Instanzen in separaten, nach der Versionsnummer benannten Ordnern im Repository
gespeichert sein.
NOTIZ:
Es können mehrere FactoryTalk Optix Studio-Installationen gleichzeitig ausgeführt werden.
Mehrere VPN-Netzwerkschnittstellen werden zusammen mit den zugehörigen FactoryTalk Optix Studio-Installationen installiert.
NOTIZ:
Wenn Sie versuchen, dasselbe Projekt in einer anderen FactoryTalk Optix Studio-Instanz zu öffnen, wird eine Warnung angezeigt, die Sie daran hindert, es zu öffnen:
Das Projekt hat denselben Namen wie ein anderes Projekt, das derzeit in einer anderen FactoryTalk Optix Studio-Instanz geöffnet ist
.Sie können sich von jeder FactoryTalk Optix Studio-Instanz aus bei GitHub anmelden, indem Sie
wählen.Wenn Sie eine FactoryTalk Optix Studio-Instanz nicht mehr benötigen, deinstallieren Sie sie und die zugehörigen VPN-Netzwerkschnittstellen.
Bei der Installation einer neueren Version von FactoryTalk Optix Studio werden Sie in einem Dialogfeld gefragt, ob ältere Installationen überschrieben werden sollen.
Rückmeldung geben