Berechtigung auf Windows-Geräten neu hosten
Sie können eine Runtime-Berechtigung auf einem anderen Gerät neu hosten, wenn Sie das Runtime-Gerät ersetzen müssen.
- Navigieren Sie auf dem Runtime-Gerät zuC:\Program Files\Rockwell Automation\EntitlementManager, wo die Laufzeit-Tools installiert sind.
- Doppelklicken Sie auf die DateiEntitlementManager.exe.
- Wählen Sie imBerechtigungsmanagerunterInstallierte Berechtigungendie Berechtigung aus, die Sie neu hosten möchten.
- Wählen SieNeu hostenaus.TIPP: Für die Anzeige der Details zur Berechtigung wählen SieDetailsaus.
- Die Berechtigung für das Laufzeitgerät ist nicht mehr aktiviert und kann nun einem anderen Gerät zugewiesen werden.NOTIZ: Wenn ein Gerät aus irgendeinem Grund nicht mehr funktionsfähig ist, können Sie das Neuhostvorgang nicht mehr über den Berechtigungsmanager durchführen. Alternativ können Sie sich an den Technischen Support wenden und um die Neuvergabe eines Berechtigungsschlüssels bitten.
Rückmeldung geben