FactoryTalk Hub-Organisation erstellen oder einer beitreten

FactoryTalk Hub benötigt eine Organisation, um mit einer Anwendung arbeiten zu können.
Wenn Sie die FactoryTalk Optix-Kachel auswählen, erscheint in der oberen rechten Ecke der Kachel ein -Symbol, wenn keine Organisation ausgewählt ist oder wenn Ihr Konto nicht auf FactoryTalk Optix zugreifen darf.
WICHTIG: Wenn Sie mit
FactoryTalk Optix Pro
arbeiten, sollten Sie auch eine Organisation für
FactoryTalk Remote Access
einrichten. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Benutzerhandbuch zu
FactoryTalk Remote Access
.
TIPP: Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Organisation ausgewählt haben, wenn Sie sich bei FactoryTalk Hub anmelden. Der Name der Organisation wird auf der rechten Seite der Titelleiste von FactoryTalk Hub angezeigt. Wenn Sie Zugriff auf mehrere Organisationen haben, können Sie von einer zur anderen wechseln, indem Sie den Namen der Organisation auswählen.
Der Benutzer, der eine Organisation erstellt, wird zum Eigentümer und Administrator der Organisation. Ein Unternehmen kann mit einer oder mehreren Organisationen verbunden sein, deren Administratoren Benutzer zum Beitritt einladen können. Sobald ein Benutzer einer Organisation in FactoryTalk Hub beitritt und diese auswählt, wird die Sperre der FactoryTalk Optix-Kachel aufgehoben und FactoryTalk Optix wird über die Kachel zugänglich.
  1. Um eine Organisation zu erstellen, wählen Sie auf der Seite von FactoryTalk Hub in der Titelleiste und anschließend
    Organisation erstellen
    aus.
  2. Stellen Sie auf der Seite
    Ihre Organisation einrichten
    folgende Informationen bereit:
    • Name der Organisation
      : Geben Sie den Namen der Organisation ein.
    • Ort
      : Geben Sie den Standort der Organisation ein.
    TIPP: Wenn Sie auf die Organisation mit Eigentümer- oder Administratorrechten zugreifen, können Sie andere Benutzer einladen, der Organisation beizutreten, Benutzer der Organisation zuweisen und deren Berechtigungen verwalten. Sie können auch anderen Benutzern die Administratorrolle zuweisen.
    NOTIZ: Sie können einer Organisation eine Berechtigung von FactoryTalk Hub zuweisen, wenn Sie der Eigentümer der Berechtigung sind, ohne auch der Eigentümer der Organisation zu sein. Sobald der Eigentümer einer Organisation sowohl die Studio Pro- als auch die Runtime-Berechtigungen zugewiesen hat, kann jeder Benutzer, der auf diese Organisation zugreift, alle Studio Pro-Berechtigungen selbst zuweisen und jeden Runtime-Berechtigungsschlüssel verwenden.
  3. (Optional) Um festzulegen, ob Ihre Organisation in der öffentlichen Liste sichtbar sein soll, wählen Sie entweder
    Diese Organisation in der öffentlichen Liste und in den Suchergebnissen anzeigen
    oder
    Diese Organisation in der öffentlichen Liste und in den Suchergebnissen ausblenden, Einladungscode für Elemente zum Beitritt erforderlich
    .
    NOTIZ: Administratoren müssen neue Elemente genehmigen, die einer öffentlichen Organisation beitreten.
  4. Wählen Sie
    Weiter
    aus.
  5. Wählen Sie aus, welche FactoryTalk Hub-Anwendungen für Ihre Organisation und deren Mitglieder sichtbar sein sollen.
    NOTIZ: Standardmäßig sind alle Anwendungen sichtbar.
  6. Wählen Sie
    Erstellen
    aus.
    Es wird eine Benachrichtigung angezeigt, die bestätigt, dass Ihre Organisation erfolgreich erstellt wurde.
    NOTIZ: Für Ihre neue Organisation wird automatisch eine 90-tägige Testberechtigung für FactoryTalk Studio Pro und FactoryTalk Remote Access erstellt.
  7. Wählen Sie in der oberen linken Ecke der Seite von FactoryTalk Hub die Option
    Startseite
    aus.
    TIPP: Die Zuordnung der Testberechtigung nimmt einige Minuten in Anspruch, sodass Sie möglicherweise noch auf den FactoryTalk Optix- und FactoryTalk Remote Access-Kacheln sehen. Aktualisieren Sie Ihren Bildschirm solange, bis auf diesen Kacheln nicht mehr zu sehen ist.
  8. (Optional) So laden Sie andere Benutzer ein, Ihrer Organisation beizutreten:
    1. Wählen Sie in der Titelleiste der Seite „FactoryTalk Hub“ und anschließend
      Benutzer einladen
      aus.
    2. Wählen Sie unter
      Per E-Mail einladen
      in
      Ressource
      den Dropdownpfeil aus und wählen Sie dann
      Dienst: FactoryTalk Optix
      aus.
    3. Wählen Sie in
      Rolle
      den Dropdown-Pfeil und dann die Rolle der Benutzer aus, die der Organisation hinzugefügt werden sollen.
    4. Geben Sie in
      E-Mail
      die E-Mail-Adressen der eingeladenen Personen ein, wobei Sie die einzelnen eingeladenen Personen durch ein Semikolon trennen.
    5. Wählen Sie
      Einladung senden
      aus.
      TIPP: Sie können einen Link freigeben, um die Empfänger einzuladen, der Organisation beizutreten, anstatt Ressource und Rolle einzugeben:
      1. Wählen Sie unter
        oder einen Link für eine gemeinsame Anfrage freigeben
        die Option
        Kopieren
        , um den Link zu kopieren.
      2. Fügen Sie den Link in eine E-Mail ein, die an die eingeladenen Personen der Organisation gerichtet ist.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.