Schaltflächen zum Schließen und Herunterfahren ausarbeiten
Erstellen Sie Schaltflächen zum Schließen der
FactoryTalk Optix-Anwendung
und zum Herunterfahren des Hostsystems.
WICHTIG:
Durch Drücken von
System abschalten
wird sofort das Host-Betriebssystem heruntergefahren
, auf dem die FactoryTalk Optix-Anwendung
läuft.Anwendungsbeispiel

TIPP:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
CloseApplicationShutDownSystem.zipVoraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf

Wählen Sie
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators zum Testen Ihres Projekts auszuführen. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben