Anzeige mit einer lokalisierten technischen Einheit ausarbeiten

Erstellen Sie eine lineare Anzeige, die die aktuelle Temperatur in einem Format anzeigt, das an den angemeldeten Benutzer angepasst ist.
Anwendungsbeispiel – Grad Celsius (it-IT)
Anwendungsbeispiel – Grad Fahrenheit (en-US)
NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
LocalizedEngineeringUnitGauge.zip
Voraussetzungen
  1. So arbeiten Sie das Projekt aus
  2. Die Schnittstellenelemente anordnen.
  3. Das Projekt speichern.
Beispiel für einen Anwendungsentwurf
Wählen Sie
Ausführen
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators zum Testen Ihres Projekts auszuführen. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal