MotorPanel-Instanzen erstellen
Instanziierung des MotorPanel-Typs und Erstellung der erforderlichen dynamischen Links.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in derProjektansichtaufMainWindow (type)und wählen Sie dann zweimal aus.UnterMainWindow (type)werden jetztMotorPanel1undMotorPanel2angezeigt.
- Wählen SieMotorPanel1aus und erstellen Sie dann inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischenMotorAliasund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Wählen SieMotorPanel2aus und erstellen Sie dann inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischenMotorAliasund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Basierend auf den Werten von
MotorAlias
werden die Werte für MotorExt
automatisch festgelegt.Rückmeldung geben