Lineare Anzeige für ein Thermometer erstellen
Erstellt eine Linearanzeige mit einem Warnbereich, die die aktuelle Temperatur anzeigt.
- Erstellen und konfigurieren Sie die Anzeige:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufMainWindow (Type)und wählen Sie .
- Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Anzeige, wählen Sieund geben SieThermometerGaugeein.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischenWertund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Legen Sie den Warnbereich der Werteanzeige fest:
- Wählen Sie unterEigenschaftennebenWarnbereichedie Option.
- Setzen Sie unterWarnbereich1die OptionFarbeauf#f30000.
- Setzen SieVonauf75.
- Setzen SieBisauf100.
Rückmeldung geben