Änderungen pullen

Pullen von Änderungen, um Updates und etwaige Konflikte zwischen dem Remote-Repository und dem lokalen Respository anzuzeigen. Verwenden Sie die Pull-Vorschau, um Aktualisierungen zu akzeptieren und Konflikte zu beheben.
TIPP: Wenn Änderungen vorhanden sind, die aus dem Remote-Repository abgerufen werden können, erscheint die Meldung
Remote-Änderungen zum Abrufen verfügbar
in der Statusleiste und das Symbol
Von Remote pullen
zeigt eine blaue Zahl mit der Anzahl der abzurufenden Commits an. Zum Beispiel zeigt
Von Remote pullen
an, dass es einen Commit gibt, der zum Pull bereit ist.
Voraussetzungen
  • Konfigurieren Sie Ihre Benutzeridentitäten für Versionskontrollanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter Versionskontrolle konfigurieren.
  • Wenn Sie dazu aufgefordert werden, übernehmen Sie lokale Änderungen, bevor Sie Remote-Änderungen abrufen.
  1. So pullen Sie Änderungen
  2. Wählen Sie im geöffneten Projekt
    Von Remote pullen
    .
    Änderungen und Konflikte zwischen dem lokalen Projekt und dem Projekt im Remote-Repository werden in der
    Pull-Vorschau
    hervorgehoben. Weitere Informationen finden Sie unter Pull-Vorschau.
    TIPP: Ein Konflikt kann auftreten, wenn sich ein Eigenschaftswert sowohl im Remote-Projekt als auch im lokalen Projekt geändert hat. Ein Konflikt kann auch auftreten, wenn ein Objekt in einer Version des Projekts entfernt und das gleiche Objekt im Remote-Repository geändert wird. Hervorgehobene Konflikte zeigen geänderte Werte und entfernte Objekte an, die durchgestrichen sind. Die Anzahl der Konflikte wird in der Statusleiste angezeigt.
  3. (Optional) Wählen Sie oben in
    Pull-Vorschau
    den Inhalt aus, der angezeigt werden soll:
    • Alle
      . Alle Projektinhalte in den lokalen und den Remote-Projekten.
    • Updates
      . Nur Änderungen in den lokalen und Remote-Projekten.
    • Konflikte
      . Nur Konflikte zwischen den lokalen und den Remote-Projekten.
  4. Erweitern Sie einen markierten Konflikt, um die konfliktbehafteten Werte anzuzeigen.
  5. (Optional) Wählen Sie oben in der Vorschau
    Sort descending
    , um zum nächsten Konflikt zu navigieren und diesen zu erweitern, oder
    Sort ascending
    , um zum vorherigen Konflikt zu navigieren.
    TIPP: Ein Symbol in einer Zeile der
    Pull-Vorschau
    weist auf Folgendes hin:
    • Preview conflicts
      Es besteht ein Konflikt zwischen dem lokalen und dem Remote-Repository.
    • Preview resolved
      Ein Konflikt wurde gelöst, indem entweder die lokale oder die Remote-Änderung in der Zeile ausgewählt wurde.
    • Preview changes
      Es ist eine Änderung im lokalen oder Remote-Repository vorhanden.
    • Preview additions
      Ein Objekt wurde hinzugefügt.
    • Preview deletions
      Ein Objekt wurde entfernt.
  6. Wählen Sie in jeder hervorgehobenen Zeile die Version des Inhalts, die beibehalten werden soll:
    • Individuelle lokale Änderung. Wählen Sie in einer hervorgehobenen Zeile den
      Lokaler Verlauf
      für lokale Änderungen auf der linken Seite.
    • Individuelle Remote-Änderung. Wählen Sie in einer hervorgehobenen Zeile den entfernten
      Remote-Verlauf
      für Remote-Änderungen auf der rechten Seite.
    • Alle lokalen Änderungen. Wählen Sie am oberen Rand der Vorschau
      Alle lokalen übernehmen
      aus.
    • Alle Remote-Änderungen. Wählen Sie am oberen Rand der Vorschau
      Alle Remote übernehmen
      aus.
  7. Wählen Sie
    Akzeptieren
    , um die ausgewählten Änderungen zu akzeptieren, oder wählen Sie
    Abbrechen
    , um alle Konflikte im Remote-Projekt zu verwerfen und die Werte im lokalen Projekt beizubehalten.
Das Projekt wird geöffnet und die Meldung
Das Projekt ist synchronisiert
erscheint in der Statusleiste.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal