Knotenreferenzen anzeigen
Sehen Sie sich Referenzen an, um alle Objekte im Informationsmodell anzuzeigen, die auf einen Knoten verweisen.
- Klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste auf den Knoten oder das Element und wählen Sie dannReferenzen anzeigen.
- Wählen Sie inReferenzen von (Name)einen Speicherort aus und wählen Sie dannGehe zu ...
FactoryTalk Optix Studio
navigiert zu der Instanz des Typs. Objekte, auf die in einer NetLogic verwiesen wird, werden nicht angezeigt.reference
Rückmeldung geben