MQTT-Herausgeber hinzufügen
Konfiguration eines MQTT-Herausgebers für die Veröffentlichung von Meldungen zu einem MQTT-Broker-definierten Thema. Jeder MQTT-Client, der dieses Thema abonniert hat, empfängt die Meldungen.
TIPP:
Der Herausgeber unterstützt nur skalare Variablen. Arrays, UDTs und andere nicht-skalare Variablen werden nicht unterstützt.
- Klicken Sie in der Projektansicht mit der rechten Maustaste aufMQTTund wählen Sie dann aus.
- Konfigurieren Sie inEigenschaften:
- Abtastmodus
- Keine– Die automatische Aufzeichnung ist deaktiviert. Sie können die Aufzeichnung durch Aufruf der Abtastmethode starten.
- Periodisch– Zeichnet die Werte aller ausgewählten Variablen in regelmäßigen Intervallen auf.
- Wertänderung– Zeichnet in regelmäßigen Intervallen nur die Werte der ausgewählten Variablen auf, die bezogen auf die vorherige Abtastung eine Wertänderung aufweisen.
- Abtastdauer
- Zeitintervall in Stunden mit Millisekundengenauigkeit, das im Abtastmodus „Periodisch“ den Abstand zwischen zwei Abtastungen angibt.
- Abfragezeit
- Zeitintervall in Stunden mit Millisekundengenauigkeit, das im Abtastmodus „Wertänderung“ den Abstand zwischen zwei Abtastungen angibt.
- Ordner
- Ein Ordner, der Variablen enthält, deren Werte an den Broker gesendet werden. Der Ordnerknoten muss ein globales Objekt sein und darf kein sitzungsbasiertes Objekt sein.
- Thema
- Ein MQTT-Thema, an das der Herausgeber Meldungen sendet.
- QoS
- Die MQTT-Servicequalität (MQTT Quality of Service, MQTT QoS) definiert die Zustellungsgarantie für eine bestimmte Meldung (0, 1, 2).0– Höchstens einmal (Verlust von Meldungen ist möglich)1– Mindestens einmal (stellt die Meldungszustellung mit möglichen doppelten Meldungen sicher)2– Genau einmal (stellt sicher, dass die Meldung ohne Duplizierung zugestellt wird)
- Behalten
- Aktiviert oder deaktiviert die Beibehaltung gelesener Meldungen zum Thema.
In der
Projektansicht
wird jetzt im Ordner MQTT
das Objekt MQTT-Herausgeber
angezeigt.Rückmeldung geben