Listenfeld konfigurieren
Konfigurieren Sie ein Listenfeld zum Abrufen von Daten aus einem Projektknoten oder einer Datenbank.
- Klicken Sie in derProjektansichtinUImit der rechten Maustaste auf einen Container und wählen Sie dann aus.
- UnterEigenschaftenführen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen der EigenschaftModellund einem Projektknoten. Dadurch werden Werte von Attributen oder Eigenschaften aller direkten untergeordneten Knoten abgerufen.Wählen Sie z. B. den OrdnerModellmit Objekten aus, die Daten enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt-Knoten.
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen der EigenschaftModellund einem Datenbankobjekt. Dadurch werden Daten abgerufen, die in Datenbanktabellen enthalten sind.Wählen Sie z. B. ein eingebettetes, ODBC- oder InfluxDB-Datenbankobjekt aus. Weitere Informationen finden Sie unter Datenbank.
Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen. - (Optional) Geben Sie die Art der Elemente an, die im Objekt angezeigt werden sollen, indem SieItemKindfestlegen.TIPP:Die EigenschaftItemKindwird automatisch mit dem unter den untergeordneten Knoten erkannten Objekt- oder Variablentyp festgelegt.Wenn das Modell beispielsweise auf einem Ordnerknoten basiert, der mehrere Instanzen einesMotor-Objekttyps enthält, wirdItemKindautomatisch mit der Referenz auf den TypMotorgesetzt. In diesem Fall sind die angezeigten Werte die Attribute oder Eigenschaften der verschiedenen Instanzen (Motor1,Motor2,Motor3usw.).
- (Optional) Geben Sie unterAbfrageeine Standard-SQL-Abfrage ein, um Elemente zu filtern, die von einer Datenbank oder einem Projektknoten abgerufen wurden, wie inModellangegeben.Weitere Informationen finden Sie unter SQL-Abfragen.Zum Beispiel:SELECT * FROM Model WHERE SPEED > 40SELECT * FROM "DataLogger1" WHERE Speed > 40
- (Optional) Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenAusgewähltes Elementund dem standardmäßig auszuwählenden Element.Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- (Optional) Setzen SieAbwahl zulassenaufWahr, um das Löschen ausgewählter Elemente im Objekt zu aktivieren.
- (Optional) Verbinden Sie inEreignisseAuswahl geändertmit der MethodeAktualisieren.Die in dem Objekt enthaltenen Elemente werden jedes Mal aktualisiert, wenn Sie mit dem Objekt interagieren.
- (Optional) Sortieren Sie Elemente, indem Sie die WerteSortierreihenfolgeundSortieren nachfestlegen.
list box
Rückmeldung geben