Formular zum Ändern des Benutzers erstellen

Fügen Sie dem Hauptfenster einen dauerhaften Anmeldebereich hinzu.
  1. Wählen Sie
    Vorlagenbibliotheken
    von der Symbolleiste aus.
  2. Suchen Sie in den nach
    Change User form
    .
  3. Ziehen Sie unter
    Komponenten
    das
    Formular Benutzer ändern
    auf
    UI
    in der
    Projektansicht
    .
  4. Wählen Sie
    Schließen
    aus.
  5. Klicken Sie in
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie
    Neu
    FormularBenutzerÄndern1
    FormularBenutzerÄndern
    .
  6. Erstellen Sie in
    Eigenschaften
    einen dynamischen Link zwischen
    Benutzer
    und
    ProjectName
    Sicherheit
    Benutzer
    .
    Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal