Elemente zur Steuerung des Höchstwerts erstellen

Erstellen Sie eine Beschriftung und eine Anzeige, um den Maximalwert zu kontrollieren.
  1. Erstellen Sie die Beschriftung für den Maximalwert:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (Type)
      und wählen Sie dann
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Beschriftung
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beschriftung, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      MaxValueLabel
      ein.
    3. Setzen Sie in
      Eigenschaften
      die Option
      Text
      auf
      Maximum Value
      .
  2. Konfigurieren Sie die Anzeige für den Höchstwert:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (Type)
      und wählen Sie dann
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Lineare Anzeige
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Messwertanzeige, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      MaxGauge
      ein.
    3. Erstellen Sie in
      Eigenschaften
      einen dynamischen Link zwischen
      Wert
      und
      ProjectName
      Modell
      ConstrainedVariable
      EURange
      Hoch-Grenzwert
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal