Schalter für das Umschalten von Beschränkungen erstellen

Erstellen Sie einen Schalter, der die Beschränkungen der Variablenwerte umschaltet.
  1. Erstelle Sie eine Beschriftung:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (type)
      und wählen Sie dann
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Beschriftung
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Beschriftung, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      ToggleConstraintLabel
      ein.
    3. Setzen Sie im Feld
      Eigenschaften
      die Option
      Text
      auf
      Enable constraint
      .
  2. Erstellen Sie einen Schalter:
    1. Klicken Sie in der
      Projektansicht
      mit der rechten Maustaste auf
      MainWindow (type)
      und wählen Sie dann
      Neu
      Basis-Steuerelemente
      Schalter
      aus.
    2. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Schalter, wählen Sie
      Edit
      aus und geben Sie
      ToggleConstraintSwitch
      ein.
    3. Erstellen Sie im Fensterbereich
      Eigenschaften
      einen dynamischen Link zwischen
      Aktiv
      und
      ProjectName
      Modell
      ConstrainedVariable
      EURange
      Beschränken
      .
      Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal