NetLogic ausarbeiten, die das Hostsystem herunterfährt

Erstellen Sie eine NetLogic, die
das Host-System sofort
Windows®
herunterfährt
, auf dem die
FactoryTalk Optix-Anwendung
läuft.
Voraussetzungen
Legen Sie den standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  1. So arbeiten Sie eine NetLogic aus, die das Hostsystem herunterfährt
  2. Klicken Sie in
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    NetLogic
    und wählen Sie
    Neu
    Laufzeit-NetLogic
    .
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über die NetLogic, wählen Sie
    Edit
    aus und geben Sie
    ShutDownSystemNetLogic
    ein.
  4. Doppelklicken Sie auf die NetLogic.
    Der externe Code-Editor wird geöffnet.
  5. Ersetzen Sie den vorhandenen Code durch folgenden Code:
    #region StandardUsing using System; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.HMIProject; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.OPCUAServer; using FTOptix.UI; using System.Diagnostics; #endregion public class ShutDownSystemNetLogic : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [FTOptix.NetLogic.ExportMethod] public void SystemShutDown() { var psi = new ProcessStartInfo("shutdown", "/s /t 0"); psi.CreateNoWindow = true; psi.UseShellExecute = false; Process.Start(psi); } }
  6. Speichern Sie den Code.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal