Schaltfläche zum Herunterfahren des Hostsystems erstellen

Fügen Sie eine Schaltfläche hinzu, die das Host-Betriebssystem, auf dem die
FactoryTalk Optix-Anwendung
läuft, herunterfährt.
WICHTIG: Durch Drücken von
System abschalten
wird sofort das Host-Betriebssystem heruntergefahren
, auf dem die
FactoryTalk Optix-Anwendung
läuft.
  1. Klicken Sie im Fensterbereich
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie dann
    Neu
    Basis-Steuerelemente
    Schaltfläche
    aus.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, wählen Sie
    Edit
    aus und geben Sie
    ShutDownSystemButton
    ein.
  3. Setzen Sie im Feld
    Eigenschaften
    die Option
    Text
    auf
    SHUT DOWN HOST SYSTEM
    .
  4. Wählen Sie unter
    Ereignisse
    neben
    MouseClick-Ereignis
    die Option
    Add
    und wählen Sie
    ProjectName
    NetLogic
    ShutDownSystemNetLogic
    SystemShutDown
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal