Schaltfläche zum Schließen der Anwendung erstellen

Erstellen Sie eine Schaltfläche, die die
FactoryTalk Optix-Anwendung
schließt.
  1. Klicken Sie im Fensterbereich
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    MainWindow (type)
    und wählen Sie dann
    Neu
    Basis-Steuerelemente
    Schaltfläche
    aus.
  2. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, wählen Sie
    Edit
    aus und geben Sie
    CloseApplicationButton
    ein.
  3. Setzen Sie im Feld
    Eigenschaften
    die Option
    Text
    auf
    Close application
    .
  4. Wählen Sie in
    Ereignisse
    neben
    MouseClick-Ereignis
    die Option
    Add
    und danach
    Befehle
    Kernbefehle
    Schließen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal