Datenraster erstellen
Erstellen Sie ein Datenraster, das die Motoreigenschaften anzeigt, einschließlich: Geschwindigkeit, Beschleunigung und Drehmoment.
Voraussetzungen
- Erstellen Sie das Datenraster:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufMainWindow (type)und wählen Sie dann aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über das Datenraster, wählen Sieund geben SieMotorDataGridein.
- Erstellen Sie inEigenschafteneinen dynamischen Link zwischenModellund .Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Konfigurieren Sie die Spalte Motorname:
- Doppelklicken Sie unterEigenschaftenaufDatenrasterspalte1und geben SieMotorNameColein
- Erstellen Sie unterDatenelementvorlageeinen dynamischen Link zwischen der EigenschaftTextundTIPP: Sie können das Attribut@BrowseNameauswählen, indem Sie es aus dem Dropdown-MenüAttributam unteren Rand auswählen.Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischen der EigenschaftSortieren nachundTIPP: Sie können das Attribut@BrowseNameauswählen, indem Sie es aus dem Dropdown-MenüAttributam unteren Rand auswählen.Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Setzen SieTitelaufMotor Name
- Erstellen Sie die Spalte für die Motordrehzahl:
- Wählen Sie inEigenschaftennebenSpaltendie Optionund danachTextspalteaus.
- Doppelklicken Sie auf den Namen der Spalte und geben SieMotorSpeedColein.
- Erstellen Sie unterDatenelementvorlageeinen dynamischen Link zwischenTextund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Setzen SieTitelaufSpeed
- Erstellen Sie die Spalte für die Motorbeschleunigung:
- Wählen Sie inEigenschaftennebenSpaltendie Optionund danachTextspalteaus.
- Doppelklicken Sie auf den Namen der Spalte und geben SieMotorAccelerationColein.
- Erstellen Sie unterDatenelementvorlageeinen dynamischen Link zwischenTextund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Setzen SieTitelaufAcceleration
- Erstellen Sie die Spalte für das Motordrehmoment:
- Wählen Sie inEigenschaftennebenSpaltendie Optionund danachTextspalteaus.
- Doppelklicken Sie auf den Namen der Spalte und geben SieMotorTorqueColein.
- Erstellen Sie unterDatenelementvorlageeinen dynamischen Link zwischen der EigenschaftTextund .Weitere Informationen zu dynamischen Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Setzen Sie den Wert der EigenschaftTitelaufTorque
Rückmeldung geben