Ereignislogger für Audits entwickeln
Entwickeln Sie einen Logger zur Protokollierung.
Die Beispielanwendung erfasst die folgenden Daten über Ereignisse von Interesse:
- Ereignisquelle (der Projektknoten, an dem die Ereignisse abgehört werden)
- ID des Benutzers, der das Ereignis generiert hat
- Datum und Uhrzeit des Ereignisses
- Änderungen der Attributwerte (vor und nach der Bearbeitung)
Beispielanwendung

NOTIZ:
Laden Sie ein Beispielprojekt herunter:
AuditDemoSingleTable.zipVoraussetzungen
- So arbeiten Sie das Projekt aus
- Fügen Sie Funktionen hinzu, die Ereignisse erzeugen. Weitere Informationen finden Sie in anderen Beispielprojekten.Fügen Sie zum Beispiel einen Fensterbereich für die Anmeldung hinzu.
- Erstellen und konfigurieren Sie einen Ereignislogger. Weitere Informationen finden Sie unter Ereignislogger hinzufügen.
- Erstellen Sie die Anwendungsschnittstelle und integrieren Sie sie in Ihr Projekt. Weitere Informationen finden Sie in den Beispielprojekten.
- Die Schnittstellenelemente anordnen.
- Das Projekt speichern.
Beispiel eines Anwendungsentwurfs

Wählen Sie
aus, um das Projekt mithilfe des Client-Emulators auszuführen. Testen Sie jetzt Ihr Projekt. Informationen zum Ausführen des Projekts auf einem Remote-Client finden Sie unter Zielgerät hinzufügen.
Ausführen
Rückmeldung geben