Datenbank erstellen

Erstellen Sie eine Datenbank für den Ereignislogger.
  1. Klicken Sie in der
    Projektansicht
    mit der rechten Maustaste auf
    Logger
    und wählen Sie
    Neu
    Eingebettete Datenbank
    aus.
  2. Fügen Sie eine Datenbanktabelle mit den folgenden Spalten hinzu:
    Name der Spalte
    Typ
    Wert
    ActiveState_Id
    Boolean
    False
    AckedState_Id
    Boolean
    False
    ConfirmedState_Id
    Boolean
    False
    Time
    UtcTime
    Not set
    Message_it-IT
    String
    Message_en-US
    String
    Severity
    UInt16
    0
    Weitere Informationen finden Sie unter Datenbanktabelle konfigurieren.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal