Variablen erstellen
Erstellen Sie eine Variable, die von einem Controller empfangene rohe Daten nachahmt, und eine analoge Variable, die die Daten des Controllers als Temperatureinheit darstellt.
- Erstellen Sie eine Variable, die die von einem Controller empfangenen Rohdaten nachahmt:
- Klicken Sie in derProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie aus.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über die Variable, wählen Sieund geben SieFromPLCein.
- Setzen Sie inEigenschaftenden EigenschaftswertFromPLC (Int32)auf60.
- Erstellen Sie eine analoge Variable, die die Controller-Daten als Temperatureinheit darstellt:
- Klicken Sie inProjektansichtmit der rechten Maustaste aufModellund wählen Sie .
- Erstellen Sie einen dynamischen Link zwischenAnalogValueund .Weitere Informationen über dynamische Links finden Sie unter Dynamische Links erstellen.
- Wählen Sie neben dem dynamischen Link<Keine>und wählen SieTemperatur: Grad Celsius.
Rückmeldung geben