Hauptsymbolleiste

Die Hauptsymbolleiste am oberen Rand von
FactoryTalk Optix Studio
enthält Schaltflächen, die von allen Ansichten in der Software verwendet werden.
Schaltflächen der Hauptsymbolleiste
Element
Beschreibung
Funktion
Projekt
Öffnet die Startseite. Auf der Startseite können Sie ein Projekt erstellen, öffnen oder schließen.
Speichern
Speichert das Projekt. Wählen Sie eine Option aus der Liste aus, um Folgendes zu tun:
  • Das Projekt unter einem anderen Namen und an einem anderen Ort speichern und die Versionskontrolle anwenden.
  • Projektänderungen im Remote-Repository speichern und übernehmen.
  • Die Anwendung in einen Ordner oder ein USB-Laufwerk exportieren oder das Projekt in eine Datei exportieren.
Speichern und übernehmen
Speichert die Änderungen und übernimmt die Änderungen , um sie im lokalen Repository zu sichern.
Zu Remote pushen
Pusht gespeicherte und übernommene Änderungen in das Remote-Repository, damit die Benutzer die neuesten Änderungen am Projekt sehen können.
Von Remote pullen
Pullt die letzten Änderungen aus dem Remote-Repository, um die letzten Änderungen anderer Benutzer zu sehen.
Verlauf anzeigen
Zeigt den Verlauf der Änderungen an dem Projekt an. Stellen Sie alle Commits wieder her, um zu einer früheren Version des Projekts zurückzukehren.
Rückgängig machen
Bricht den letzten Vorgang ab.
Wiederholen
Wiederholt den letzte Vorgang.
In Projekt suchen
Suche nach bestimmten Objektnamen oder Objektwerten in einem Projekt für das schnelle Finden von Objekten.
Projektdateien durchsuchen
Öffnet das Projektressourcenfenster zum Anzeigen, Importieren oder Löschen von Projektdateien wie Bildern, Videos, Dokumenten und Zertifikaten.
Vorlagenbibliotheken
Öffnet die Standard- und benutzerdefinierten Bibliotheken und Vorlagenvariablen.
.NET-Projektmappe öffnen
Öffnet das .NET-Projekt, um zusätzliche Funktionen mit benutzerdefiniertem C#-Code einzubinden.
Dashboardseite öffnen
Öffnet ein Konfigurations-Dashboard, um mit der Gestaltung Ihrer Benutzeroberfläche zu beginnen. Wählen Sie die Liste aus, um das angeschlossene Gerät, die Datenprotokolle und Rezepte zu konfigurieren oder Benutzer und Gruppen zu verwalten.
Stopp
Stoppt die auf dem Zielgerät ausgeführte Anwendung.
Auf Emulator ausführen
Kompiliert, überträgt und führt die Anwendung auf dem ausgewählten Zielgerät oder Emulator aus. Wählen Sie ein anderes Zielgerät aus der Liste aus.
VPN
Öffnet eine VPN-Verbindung.
Remote-Desktop
Öffnet eine Remote-Desktop-Verbindung.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal