Bibliothek eines Drittanbieters zum Visual Studio-Projekt hinzufügen

Fügt eine .NET-Bibliothek eines Drittanbieters hinzu.
Voraussetzungen
Legen Sie Visual Studio als standardmäßigen externen Code-Editor fest. Weitere Informationen finden Sie unter Standard-Code-Editor festlegen.
  1. So fügen Sie eine Bibliothek eines Drittanbieters zu einem Visual Studio-Projekt hinzu
  2. Kopieren Sie die .NET-Assembly für die Bibliothek in den Projektordner
    ProjectFiles/NetSolution
    .
  3. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste
    .NET-Projektmappe öffnen
    aus.
    Der standardmäßige externe Code-Editor wird geöffnet.
    TIPP: Rockwell Automation empfiehlt die Verwendung von
    Visual Studio®
    2022 oder
    Visual Studio Code
    als Standard-Code-Editor. Bei Verwendung eines anderen Code-Editors sind u. U. einige Funktionen der Entwicklungsunterstützung nicht verfügbar.
  4. Aktualisieren Sie den Verweis durch Auswahl der Zusammensetzung von 1.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal