Sammlung verwenden

Sie können Objekte in einer Sammlung zählen, iterieren, hinzufügen und entfernen.

Objekte in einer Sammlung zählen

Die Eigenschaft
count
einer Sammlung ist eine Ganzzahl-Variable, die die Anzahl der Objekte in der Sammlung angibt. In diesem Beispiel wird die Anzahl der untergeordneten Knoten im Objekt
Panel1
angezeigt:
var myObj = Project.Current.FindObject("Panel1"); Log.Info("The node contains " + myObj.Children.Count + " nodes");

Objekte in einer Sammlung iterieren

Mit der Anweisung
foreach
können Sie Objekte in einer Sammlung iterieren. In diesem Beispiel wird für jeden untergeordneten Knoten des Objekts
Panel1
eine Meldung erzeugt. Das Ergebnis ist eine Liste der
BrowseName
für alle untergeordneten Knoten. Im Beispiel wird eine temporäre
child
-Variable erstellt, die in jedem Zyklus einen anderen untergeordneten Knoten repräsentiert.
var myNode = Project.Current.Find("Panel1"); foreach (var child in myNode.Children) Log.Info(child.BrowseName);

OPC UA-Knoten hinzufügen oder entfernen

Sie können die durch Sammlungen ausgedrückten
Add()
- und
Remove()
-Methoden verwenden, um Projektknoten hinzuzufügen oder zu entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Knoten hinzufügen oder entfernen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal