Bekannte Knoten zurückgeben

Mithilfe von C#-APIs können Sie C#-Objekte zurückgeben, die OPC UA-Knoten des Projekts entsprechen.
Die zurückgegebenen C#-Objekte, die den OPC UA-Knoten des Projekts entsprechen, beginnen mit den Knoten, für die:
  • Der Name ist bekannt
  • Der Typ, von dem die OPC UA-Knoten abgeleitet werden, bekannt ist
Die APIs werden von der Klasse
IUANode
bereitgestellt. Die Klasseninstanzen sind Ausgangspunkte für die Suche nach Knoten für die Rückgabe.
WICHTIG: Wenn mehrere Knoten denselben Namen haben, wird u. U. ein unerwünschter Knoten zurückgegeben.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal