InformationModel.SetTranslation(localizedText)

Aktualisiert eine Übersetzung, die mit einem vorhandenen Schlüssel verknüpft ist, auf der Grundlage der Argumenteigenschaften.
void SetTranslation(LocalizedText
localizedText
);

Argumente

localizedText
(LocalizedText)
Ein C#-Objekt mit den Eigenschaften
TextId
,
Text
und
LocaleId
, die den Schlüssel und die zugehörige zu aktualisierende Übersetzung identifizieren.

Beispiel

Das folgende Beispiel zeigt eine API, die die Zeichenfolge
New translation
für das Gebietsschema
en-US
in Verbindung mit dem Schlüssel
Key1
schreibt.
var localizedText = new LocalizedText("Key1", "New translation", "en-US"); InformationModel.SetTranslation(localizedText);
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal