Zielgerät auswählen

Auswahl eines bereits konfigurierten Zielgeräts für die Bereitstellung von
FactoryTalk Optix-Anwendungen
auf dem Zielgerät über das Netzwerk.
  1. Wählen Sie in der Hauptsymbolleiste neben
    Ausführen
    das Dropdown-Zielmenü aus.
  2. (Optional) Wenn Sie nur die aktiven Remote-Geräte anzeigen lassen möchten, schalten Sie in
    Zielgeräteeinstellungen
    die Option
    Aktive Remote-Geräte
    um.
    TIPP: Aktualisieren Sie die Remote-Zielgeräte durch Auswahl von
    Aktualisieren
    .
  3. Wählen Sie ein Zielgerät aus.
  4. Wählen Sie
    Auswählen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal